Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 con controsoffio potenziato

Il controsoffio potenziato aumenta l'efficienza energetica

Data 06/07/2016

Funzionalità migliorate di controsoffio intelligente rendono l'eiettore per vuoto piCOMPACT®23 più efficiente sotto il profilo energetico.

Taby, Svezia – La piattaforma premium all-in-one per la generazione del vuoto Piab piCOMPACT®23 è ora disponibile con un'eccezionale gamma di funzionalità aggiuntive proprietarie e brevettate. Tra queste, due speciali funzioni di controsoffio progettate appositamente per offrire ai clienti prestazioni di generazione del vuoto ottimali ed efficienti sul piano energetico, per qualsiasi applicazione.

La valvola brevettata e integrata della funzione proprietaria di controsoffio potenziato garantisce un controsoffio più efficiente e potente, che consente allo stesso tempo un risparmio energetico e cicli produttivi più rapidi. La funzionalità può essere utilizzata anche per il galleggiamento delle ventose durante il loro posizionamento, ad esempio su dispositivi di sollevamento ergonomici, oppure per la pulizia delle ventose negli ambienti polverosi.

Il secondo, nuovo meccanismo di controsoffio esclusivo Piab è la funzione di controsoffio intelligente (IBO), che disattiva automaticamente il controsoffio in assenza del vuoto. In questo modo, è possibile ottenere un ulteriore risparmio energetico.

"Le due funzioni, IBO e controsoffio potenziato, sono progettate per aumentare le prestazioni di efficienza energetica del generatore. Entrambe sono esclusive di piCOMPACT®23, ciò significa che siamo in grado di offrire una piattaforma di generazione di vuoto all-in-one davvero efficiente dal punto di vista energetico, che può realmente fare la differenza per il bilancio energetico dei nostri clienti, continuando a fornire le migliori prestazioni possibili in qualunque applicazione", commenta Joseph Karbassi, Vicepresidente della divisione Automazione Piab.

Inoltre, le funzioni di controsoffio sono compatibili con altre caratteristiche aggiuntive selezionabili come optional per piCOMPACT®23, come le valvole on/off bistabili (tipo latching), che possono essere utilizzate nei sistemi soggetti ad arresti di emergenza o che prevedono la movimentazione di oggetti costosi, oppure la funzione brevettata di controllo dell'autoadesione (SAC), in grado di rilevare ed eliminare il vuoto formatosi all'interno delle ventose quando l'eiettore non è attivo.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci