Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® vacuum conveyors

I trasportatori in depressione Piab piFLOW® contribuiscono a mantenere i prodotti alimentari in movimento

Data 11/01/2017

I trasportatori piFLOW® sono in grado di gestire di tutto, da polvere e granuli alle compresse più delicate.

Taby, Svezia – A prescindere dal fatto che siano utilizzati per pane e panetteria, prodotti dolciari, alimenti istantanei, additivi alimentari o nutraceutica, i trasportatori in depressione piFLOW® sono in grado di soddisfare ogni esigenza dell'industria alimentare globale. Grazie alla bassa rumorosità, all'ermeticità di trasporto, alla certificazione ATEX ed alla conformità alle normative della FDA ed al regolamento europeo 1935/2004, oltre che alla metodologia Good Manufacturing Practice, i trasportatori assicurano un ambiente di lavoro sicuro e senza problemi, che si traduce in una maggiore produttività.

Inoltre, grazie all'impatto ridotto ed alla versatilità di disposizione delle condutture, i trasportatori Piab permettono di risparmiare spazio e sono più facili da movimentare. Il design igienico li rende più facili da pulire e sottoporre a manutenzione, velocizzando la riconfigurazione e contribuendo ad una maggiore efficienza dei processi. Inoltre, grazie alle funzionalità speciali che contribuiscono a contenere i problemi di segregazione, assicurano una produzione sicura e affidabile anche in caso di principi attivi.

Per l'industria alimentare sono disponibili tre modelli: piFLOW®f per le esigenze di base, piFLOW®p per le applicazioni più esigenti e piFLOW®t per il trasporto di compresse e altri prodotti fragili. Inoltre, è disponibile un vasto assortimento di accessori a complemento dei trasportatori, tra cui lance di aspirazione per una soluzione ergonomica e leggera per i materiali a flusso regolare o granulari, lance fluidificanti per i materiali più impegnativi (che consentono di regolare l'ingresso dell'aria per ottenere una miscela ottimale di materiale trasportato e aria aspirata) nonché una lancia di aspirazione per piFLOW®t.

È disponibile anche una stazione di scarico per sacchi con un collettore di polvere e un volume interno di 100 litri (3.53 piedi cubi), in grado di gestire 4 sacchi piccoli per volta. La fornitura comprende anche gli adattatori di alimentazione per un flusso ottimale nonché una stazione di alimentazione per piFLOW®p/t con una funzionalità opzionale di fluidificazione in due punti che consente di aumentare la portata dell'aria per i materiali non a flusso regolare o più impegnativi. Per aumentare ulteriormente le possibilità di regolazione, la soluzione può essere completata con un adattatore di alimentazione con interfaccia generica oppure specifica per Piab.

Contattaci

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci