Feedback

Choose your language

Close

Fabbrica intelligente con tecnologia a vuoto

I sistemi di vuoto Piab verso Industry 4.0

Data 12/09/2017

Gli avanzati strumenti di analisi dei dati per una maggiore produttività sono il passo successivo per piCOMPACT®.

Taby, Svezia – La quarta rivoluzione industriale della storia è alle porte, e Piab punta a migliorare ulteriormente le proprie soluzioni basate sulla tecnologia del vuoto per mezzo di sensori intelligenti che inviano i dati sul cloud a strumenti di analisi di big data per scopi di analisi e simulazione. Questo tipo di servizi altamente interconnessi porrà le basi per la Industrial Internet of Things (IIoT), che supporterà le fabbriche intelligenti di tipo Industry 4.0. Basata su quattro principi chiave – interoperabilità, trasparenza delle informazioni, assistenza tecnica e decisioni decentralizzate – la Industry 4.0 ottimizzerà sia l'efficienza energetica che la produttività.

Grazie alle proprie funzionalità di auto-ottimizzazione, gli eiettori di vuoto compatti di alta qualità Piab piCOMPACT®23 e piCOMPACT®10X rendono già possibile l'intelligenza integrata. Disponibile con tecnologia di input/output IO-Link universale e indipendente dal fieldbus, l'eiettore di vuoto è in grado di trasmettere i dati dei sensori e comunicare con gli attuatori e consente quindi di realizzare sistemi di controllo distribuiti in tempo reale.

“Tuttavia, è giunto il momento di passare al livello successivo. Link di comunicazione, fieldbus e PLC (Programmable Logic Controller) rappresentano il livello di controllo dei processi di base. Allo stesso modo della IoT (Internet of Things) per i beni di consumo intelligenti, dobbiamo aggiungere un altro livello di servizio per mezzo di sensori intelligenti a supporto degli strumenti di analisi di big data. I dati scalabili e i sistemi di analisi semplificheranno questa svolta e consentiranno una gestione efficace dei big data, cioè la creazione di dati intelligenti”, afferma Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

Per realizzare un link al "cloud" e accedere on-demand ad immense quantità di dati preziosi, sarà necessario un livello di comunicazione separato, direttamente da sensori e componenti come piCOMPACT®, che è già predisposto a tal scopo. Inoltre, i sensori intelligenti aiuteranno gli operatori e potranno essere utilizzati per automatizzare o velocizzare il processo decisionale in materia di manutenzione, adattamento delle prestazioni e qualità, nonché ad ottimizzare le funzionalità autonome di componenti quali piCOMPACT® di Piab.

 

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos® e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci