Feedback

Choose your language

Close

Gripper Kenos™ di Piab per una presa eccellente del legname

Gripper Kenos™ di Piab per una presa eccellente del legname

Data 15/03/2017

I gripper con spugna tecnica Kenos™ per una presa salda e sicura di legname.

Täby, Svezia  – I gripper a vuoto Kenos™ di Piab sono dotati di funzionalità sviluppate specificatamente per l'industria di legno. Disponibili in due modelli, i gripper a vuoto sono inoltre dotati di un tappeto in spugna tecnica che assicura una presa salda: dal legname grezzo ai particolari più delicati dei mobili in legno.

Il modello più robusto è Kenos™ Heavy Vacuum Gripper (KHVG), è progettato per la movimentazione dei prodotti in legno più pesanti nell'industria forestale e nelle segherie. Grazie al tappeto più spesso di spugna tecnica, è in grado di movimentare saldamente interi strati di legname tagliato, fasciame pesante e altri materiali edili, oltre al legno grezzo. La spugna assicura una presa eccellente anche sulle superfici più grezze o irregolari.

Kenos™ Vacuum Gripper (KVG) offre un tocco più delicato ed è ideale per la movimentazione ad es. di particolari di mobili in legno impiallacciato o laminato. La spugna di questo gripper non si limita solamente a mantenere saldamente i prodotti in legno in posizione, ma funge anche da strato protettivo. Il modello KVG viene spesso utilizzato insieme agli eiettori estremamente efficienti COAX® di Piab.

“Al contrario, il modello più pesante KHVG viene generalmente utilizzato in combinazione a soffianti a canali laterali. In questo modo, il gripper a vuoto può funzionare in tutta sicurezza e senza problemi anche nelle segherie più polverose”, afferma Massimo Brusoni, Business Development Manager del centro Kenos™ di Piab di Padova.

Il tappeto in spugna del gripper può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente in termini sia di dimensioni che di caratteristiche, ottimizzando quindi i gripper per le parti di legno più pesanti, particolarmente lunghe oppure irregolari, e adattandoli ad applicazioni o ambienti specifici.

“Il nostro obiettivo è offrire sempre ai clienti la soluzione di presa migliore possibile per la movimentazione automatica dei prodotti in legno in ogni situazione”, conclude Brusoni.

Contattateci per una dimostrazione.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos™ e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci