Feedback

Choose your language

Close

conveyor piFLOW®

Focus sul grado di conformità per uso alimentare UE e USA

Data 03/05/2016

I conveyor Piab per uso alimentare e farmaceutico sono conformi a CE 1935/2004 e FDA.

Taby, Sweden – La gamma conveyor di alta qualità Piab piFLOW® per l'industria alimentare e farmaceutica - piFLOW®f, piFLOW®p e piFLOW®t, il trasportatore dedicato al trasporto di compresse recentemente introdotto, sono conformi alle più recenti e più severe norme che regolano il contatto dei materiali con alimenti. Tutti i componenti in plastica e gomma utilizzati nei trasportatori sono realizzati con materiali che soddisfano i requisiti più esigenti fino ad oggi.

La conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza per i materiali che entrano in contatto con gli alimenti o qualsiasi cosa assunta da parte di esseri umani, per esempio i farmaci, è di vitale importanza per l'industria alimentare e farmaceutica. I requisiti di sicurezza pongono particolari esigenze nei confronti dei composti in plastica e gomma utilizzati nelle guarnizioni, raccordi, filtri e altre parti del materiale utilizzato per la fabbricazione o la trasformazione di alimenti o prodotti farmaceutici.

"Al fine di garantire il rispetto stiamo usando le tipologie di gomma che soddisfano le normative in Germania, che rappresentano i migliori standard per la gomma", spiega Fredrik Thuman, Development Manager materiali di Piab Handling Division.

Le raccomandazioni del Food and Drug Administration (FDA) sono già state spesso citate da produttori di apparecchiature in relazione ai materiali "commestibili". Tuttavia, per molti aspetti le regole FDA sono state sostituite dalla legislazione europea. Il regolamento quadro UE (CE) n 1935/2004 si applica a tutti i materiali a contatto con prodotti alimentari e le disposizioni nazionali sono state adottate dagli Stati membri, alcuni un po 'più dettagliati rispetto ad altri, come ad esempio nel caso della Germania e gomma.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci