Feedback

Choose your language

Close

Unità filtrante di secondo grado

Filtri ultrafini garantiscono aria pulita negli stabilimenti

Data 27/05/2016

Le nuove unità filtro offrono una protezione supplementare per il trasporto in ambienti del settore chimico e farmaceutico.

Taby, Svezia - Al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per il personale che lavora negli impianti di lavorazione per prodotti chimici e farmaceutici, Piab introduce nuovi gruppi filtro dell'aria di scarico ultra-sottili  per l'utilizzo con conveyor. Offerti come accessori standard, i filtri sterili sono della classe di filtrazione ultra-fine - U15-17, chiamato Ultra Low Penetration Air (ULPA).

Capace di una efficienza di filtrazione fino al 99,9999 per cento, le nuove unità filtranti offrono una performance di filtrazione migliorata rispetto al High Efficiency Particulate Air (HEPA). Progettate per il funzionamento con le pompe per vuoto pneumatiche Piab, i filtri possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni di trasporto in depressione, dove si incontrano le esigenze dei produttori di apparecchiature come ad esempio per la produzione di detergenti. Se usati con i piFLOW®p, per polveri farmaceutiche e materiali sfusi, o per il piFLOW®t dedicato al trasporto di compresse, le unità filtranti garantiranno che l'aria di scarico sia completamente libera da ingredienti medicalmente attivi , eliminando ogni potenziale rischio per la salute per il personale.

"Le unità filtranti sono progettate per essere installate tra la pompa e il corpo conveyor. Sono facili da montare e da rimuovere per la sostituzione. Tuttavia, se i filtri primari sono montati, dimensionati e mantenuti correttamente, questi filtri secondari dovrebbero durare indefinitamente e mai essere sostituiti ", afferma Tomas Dahl, Strategic Sales OEM, Piab’s Materials Handling Division.

La tecnologia del vuoto è l'opzione preferita per il trasporto di materiali come ingredienti nei prodotti detergenti, compresi enzimi o polveri miste contenenti enzimi. Questi materiali sono inseriti in miscelatori e frullatori, comprimitrici, e macchine per l'imballaggio. I trasportatori PIAB soddisfano le esigenze dei produttori riguardanti il trasporto delicato in fase densa, e possono fornire filtrazione ULPA opzionale per garantire ulteriormente la completa rimozione di tracce di enzimi e altri materiali nocivi dall'aria di scarico.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci