Feedback

Choose your language

Close

Generatore del vuoto Piab piCOMPACT®23

Eliminate il tempo di inattività della vostra produzione

Data 21/09/2015

piCOMPACT®23 rivoluziona il mercato delle pompe del vuoto pneumatiche

Taby, SveziapiCOMPACT®23 è il più recente generatore di vuoto di una linea di prodotti Piab che fornisce prestazioni e qualità eccezionali. Il nuovo design riduce i tempi di manutenzione del circuito del vuoto per ottenere una maggiore affidabilità.  Lavorando ad una pressione di alimentazione inferiore e massimizzando lo sfruttamento dell’energia dell'aria compressa, gli eiettori COAX® riducono il consumo energetico, aumentando la produttività e l'affidabilità. piCOMPACT®23 è ideale per sistemi di vuoto di medie o grandi dimensioni, come applicazioni di pallettizzazione e di formazione di scatole, oppure applicazioni di trasferimento e scarico pannelli di materiali diversi.

La piCOMPACT®23, equipaggiata di cartucce COAX® (le più piccole cartucce multistadio al mondo), genera una portata aspirata fino a tre volte superiore dei prodotti concorrenti. Questo riduce il consumo energetico dal 30% al 50% rispetto ai venturi tradizionali, generando un notevole risparmio economico oltre a importanti benefici alla sostenibilità. Per applicazioni a tenuta, sono disponibili opzioni che riducono il consumo di aria compressa fino al 90% - 95%. Grazie alla maggiore portata aspirata, la piCOMPACT®23, rendendo più salda la presa del prodotto, aumenta la velocità di prelievo, minimizza i suoi danneggiamenti e riduce gli scarti. La piCOMPACT®23 permette anche un rapido rilascio dei prodotti manipolati sulla linea di produzione incrementandone l’efficienza.

Questo prodotto è stato sottoposto a due diversi test operativi verificati. La durata di tutte le parti in movimento è superiore a 50 milioni di cicli. Il Tempo medio fra i guasti (Mean Time Between Failure) è pari a 300 anni! In applicazioni in ambienti polverosi, la piCOMPACT®23 è dotata di cartucce tolleranti la polvere grazie a valvole di non ritorno innovative ed esterne al generatore. La connessione elettrica standard a 8 pin permette una facile installazione.

La funzione Energy-Saving (ES) interrompe l’alimentazione di aria compressa quando è stato raggiunto il livello di vuoto impostato. Ad essa, è stata integrata una funzionalità aggiuntiva chiamata ACM (Automatic Condition Monitoring), la quale elimina le eventuali accensioni e spegnimenti ricorrenti dell’aria compressa, dovuti a trafilamenti. L’ACM rileva automaticamente se l’Energy-Saving è necessaria o meno. Può essere usata anche per monitorare lo stato di usura delle ventose. Le elettrovalvole a cartuccia ad azionamento diretto, per vuoto e controsoffio, garantiscono affidabilità e velocità di esecuzione. La facile installazione e la semplice impostazione dell’ES, evitano errori di settaggio rendendo il ciclo di lavoro molto efficiente.

La piCOMPACT®23 è più piccola e leggera rispetto ai generatori di vuoto tradizionali, e permette di ridurre il peso complessivo dei sistemi del vuoto. Questo design innovativo rende i sistemi del vuoto più veloci ed aumenta la capacità produttiva. Può essere integrata nelle linee di produzione già esistenti senza apportare modifiche, e può essere configurata rapidamente per soddisfare specifiche esigenze produttive.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. Per maggiori informazioni sulle diverse soluzioni Piab, visita www.piab.com.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci