Feedback

Choose your language

Close

Piab logo

Altor ha ceduto Piab a EQT

Data 15/12/2015

Il [14] Dicembre Altor Fund II (Altor) ha firmato un accordo per la cessione di Piab a EQT Fund VII (EQT). Altor acquisì Piab con Peter e Jacob Tell da altri membri della famiglia Tell circa dieci anni fa. Peter e Jacob Tell rimarranno proprietari con EQT dopo la transizione.

Piab è stata per decenni un'azienda di successo nel campo dell'automazione e del material handling, nata sulle basi di un'incredibile invenzione Svedese.  Peter Tell inventò la tecnologia dell'eiettore per il vuoto nel 1971. L'eiettore è utilizzato assieme alle ventose e i trasportatori Piab in tutto il mondo, per movimentare i materiali in un'ampia varietà di industrie. L'invenzione di Peter ha creato una crescente nicchia globale nel settore dell'automazione ed è essenziale per applicazioni di robotica, macchine per alimenti, farmaceutica, automobili e molti altri prodotti. Piab oggi è l'indiscusso leader delle tecnologie per l'automazione del vuoto. 

– Piab ha ampiamente beneficiato dell'acquisizione da parte di Altor. Abbiamo avuto un'incredibile sviluppo insieme, ha detto Peter Tell, fondatore di Piab e membro del consiglio direttivo. E' una grande gioia vedere avanzare ad un nuovo livello la società che ho fondato ed Altor e io siamo convinti che Piab continuerà la propria crescita per gli anni a venire. Sono onorato di vedere EQT prendere in consegna il timone e sono ansioso di iniziare questo esaltante viaggio.

Altor acquisì l'azienda nel 2006 e da allora Piab ha quasi raddoppiato il proprio fatturato e più che quadruplicato i suoi margini operativi. La trasformazione è stata finalizzata in stretta collaborazione tra i fondatori ed Altor.  L'azienda ha trasformato il proprio business da un modello basato su una federazione a guida imprenditoriale a gruppo globale. E' stata realizzata la gestione informatica della catena dei fornitori, è stato sviluppato un ampio e capillare assortimento di prodotti contenenti molte innovazioni ed è stato implementato il coordinamento globale delle strategie di vendita. Piab oggi è un'azienda globale pronta per il prossimo passo.

– E' stato un privilegio guadagnare la fiducia di Peter e Jacob per aiutare lo sviluppo di Piab per quasi dieci anni. Ho enormemente apprezzato la collaborazione con loro e la vera eccellenza del team di direzione che hanno costruito, ha detto Bengt Maunsbach, membro del consiglio direttivo di Piab e partner di Altor Equity. Abbiamo ricevuto un forte interesse per Piab da aziende leader provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia. Sono onorato di vedere EQT acquisire la maggioranza di Piab è credo che saranno in grado di portare la compagnia ad un nuovo livello.

– Mi sono divertito a lavorare con Altor e I fondatori ed accelerare la crescita di Piab da quando ho iniziato nel 2013, ha detto Anders Lindqvist, CEO Piab. Dopo 10 anni di sviluppo e successo con Altor è inevitabile ora dividersi ma allo stesso tempo Piab è pronta per una nuova fase. Credo che ETQ sia perfettamente posizionata per supportarci e vedo davanti a noi anni di una fruttifera collaborazione.

– Avendo seguito Piab negli ultimi anni, siamo molto impressionati dalla capacità della Società di innovare continuamente e di sviluppare nuovi prodotti di alta qualità, così come le operazioni a livello mondiale sviluppate durante la proprietà di Altor. Crediamo che Piab sia ben posizionata per incrementare ulteriormente la crescita e siamo molto entusiasti di collaborare con il team di gestione e con la famiglia Tell per sviluppare ulteriormente la società, dice Harry Klagsbrun, Partner di EQT Partners, Investment Advisor di EQT VII.

L'operazione è soggetta ai requisiti ed approvazioni normative abituali. Altor si è avvalsa della collaborazione di Citigroup Global Markets, SEB Corporate Finance, Mannheimer Swartling, and EY.

Per maggiori informazioni:

Tor Krusell, Head of Communications Altor Equity Partners +46 70 543 87 47

Bengt Maunsbach, Partner Altor Equity Partners and Member of the Board Piab +46 8 678 91 00

Anders Lindqvist, CEO Piab +46 8 630 25 00

A proposito di Altor

Fin dall'inizio, i fondi Altor hanno incrementato a 5,8 miliardi di euro gli impegni totali. I fondi hanno investito per oltre 3,4 miliardi di euro in più di 40 aziende. Gli investimenti sono stati prevalentemente realizzati in aziende nordiche di medie dimensioni, con l'obiettivo di creare valore attraverso iniziative di crescita e miglioramenti operativi. Tra gli investimenti attuali e passati troviamo Carnegie, Q-matic, EWOS, Ålö, Dustin e Norican. Per maggiori informazioni visita www.altor.com.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci