Feedback

Choose your language

Close

sollevamento sacchi con vaculex

Alleggerite la schiena - lasciate che sia il vuoto a sollevare il vostro sacco

Data 13/03/2018

Dal pallet alla stazione di alimentazione, il sollevatore a vuoto ergonomico Piab è in grado di movimentare qualsiasi tipo di sacco.

Täby, Svezia – A prescindere dal materiale, come carta, plastica o tessuto, o dal contenuto, come farina, sabbia o ingredienti farmaceutici, ogni tipo di sacco può essere movimentato in tutta facilità con l'ausilio del sollevatore a vuoto ergonomico Vaculex® di Piab. I lavori manuali più pesanti, come il sollevamento dei sacchi per l'impilatura sui pallet, lo svuotamento in tramogge o stazioni di alimentazione, l'introduzione, il carico e la pallettizzazione direttamente in oppure da una linea di produzione, diventeranno un ricordo del passato.

Più di un terzo di tutti gli infortuni sul lavoro è causato dalla movimentazione manuale. Nonostante questo dato di fatto, spesso il personale addetto alla lavorazione è ancora costretto a sollevare sacchi del peso di 25-50 kg, con conseguente rischio di patologie muscoloscheletriche quali dolori e lesioni alla colonna vertebrale, alla schiena e alle spalle, oltre agli infortuni dovuti a sforzi ripetuti.

I sollevatori semi-automatizzati Vaculex® di Piab sono progettati specificatamente per alleggerire il lavoro degli operatori. Inoltre, consentendo di svolgere le stesse operazioni anche in spazi confinati, spesso i sollevatori costituiscono una soluzione unica e versatile in aree con soffitti relativamente bassi, strette e limitate, dove lo spazio di lavoro disponibile può rappresentare un problema. Alcuni esempi di risposte innovative per gli ambienti più impegnativi sono le soluzioni ribassate e i bracci in fibra di carbonio. Inoltre, sono disponibili modelli certificati ATEX e accessori e attacchi in acciaio inox.

Offrendo un ambiente di lavoro ergonomico e sicuro, i sollevatori a vuoto Vaculex® aumentano anche l'efficienza, incrementando la produttività di un impianto grazie alle procedure di movimentazione più lineari, e garantendo una maggiore qualità dei prodotti limitando al minimo il rischio di danni. Inoltre, spesso riducono i requisiti del personale, in quanto la prestanza muscolare della forza lavoro non costituisce più un problema.

Infine, è disponibile una gamma completa di ricambi e accessori pratici, come ad es. telecomando, copertura fonoisolante e sistema di risparmio energetico con spegnimento automatico della pompa in caso di inattività, che abbinati all'eccellente servizio di assistenza e manutenzione post-vendita assicurano la massima facilità di lavoro prima, durante e dopo l'acquisto di una soluzione di sollevamento ergonomica Vaculex® di Piab.

Scarica la brochure

Vaculex® VL Sack Lifter (pdf)

 

About Piab

Piab progetta soluzioni intelligenti per il mondo dell’automazione, aiutando migliaia di utenti finali e produttori di macchine in settori quali: logistica dell'e-commerce, alimentare, farmaceutico, automobilistico e altre industrie manifatturiere, al fine di migliorare il risparmio energetico, la produttività e gli ambienti di lavoro. Con 430 dipendenti e 1 miliardo di SEK (102 milioni di euro) di fatturato nel 2017, Piab è un'organizzazione globale con clienti in quasi 70 paesi, seguiti da una rete di filiali e distributori. Traendo vantaggio dallo sviluppo tecnologico in corso nel campo della automazione e della robotica, e puntando a segmenti di mercato e aree geografiche ad alto tasso crescita, la visione di Piab è di diventare il leader globale nelle soluzioni di presa e movimentazione.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci