Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® BGI

Labbro più performante per le ventose per sacchetti piGRIP®

Data 02/06/2014

Migliori prestazioni di presa assicurano una maggiore produttività.

Piab presenta la nuova generazione dei labbri per sacchetti piGRIP®, conosciuti come "BGI". Questi labbri hanno un pezzo di fermo interno e tre misure di diamentro supplementari. I bag lips sono ideali per manipolare differenti tipi materiali di confezionamento, in particolare sacchetti sottili difficili da gestire come la pellicola di plastica. Dispone di differenti misure 25, 34, 41, 48, 63 e 80 millimetri che offrono una più ampia gamma di formati nella scelta della tazza giusta per l'applicazione di manipolazione.

La prima generazione di labbri per sacchetti  piGRIP® "BG" utilizzata per manipolare la maggior parte dei tipi di buste e sacchetti, era la più efficiente rispetto a qualsiasi altra ventosa disponibile sul mercato. Lo speciale labbro in combinazione con il soffietto/corpo rigido e forte, consente alte velocità ed accelerazioni nella manipolazione dei sacchetti mai utilizzate prima in apparecchiature automatizzate per sacchetti/buste. Oltre ai sacchetti di plastica regolari per il cibo secco (ad esempio patatine), il nuovo labbro per sacchetti piGRIP® è stato progettato per avere una capacità di presa eccellente di sacchetti pieni di sostanze /cibo umido, liquido, secco.

Le taglie disponibili ora permettono la manipolazione confezioni piccole e/o di forma stretta e lunga (le confezioni di ketchup per i fastfood) che possono essere manipolate con la taglia più piccola da 25mm. La taglia più grande, 80 mm, è indicata per la manipolazione di sacchi pesanti, come le confezioni di cibo per animali.

Il nuovo inserto previene che i film plastici più sottili vengano aspirati all'interno della ventosa, evitando la riduzione della forza di presa e la deformazione dei materiali più sottili. Il materiale del labbro e dell'inserto è approvato FDA.

Un nuovo accoppiamento più sicuro tra soffietto e labbro previene lo smontaggio accidentale di quest'ultimo in applicazioni particolarmente difficili (elevate accelerazioni e  ambienti sporchi). Il nuovo sistema di bloccaggio, grazie ad un inserto di tenuta, garantisce il corretto posizionamento del labbro sul soffietto. E' possibile risparmiare sostituendo il solo labbro grazie alla nuova soluzione di montaggio – è necessaria solo la sostituzione del labbro e non della ventosa intera.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative per il vuoto che da un lato aumentano l'efficienza energetica e la produttività e, dall'altro, migliorano l'ambiente di lavoro degli utilizzatori del vuoto in ogni parte del mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 50 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci