Feedback

Choose your language

Close

Value Line prodotti

Articoli per il vuoto a prezzo contenuto

Data 31/03/2015

Piab, azienda leader nella tecnologia del vuoto industriale, introduce una nuova gamma di prodotti completamente nuova: la Value Line®. Questa gamma a prezzi competitivi è composta da 21 ventose in 3 diverse forme e due piccoli e leggeri generatori di vuoto.

Questa gamma di prodotti è ideale per applicazioni base, dove la velocità della macchina e le superfici da manipolare sono meno impegnative, come nel caso della formatura di scatole. Altre applicazioni sono i dispositivi per il caricamento e scaricamento di fogli di lamiera su macchine di lavorazione (taglio laser, taglio ad acqua, punzonaura, ecc.) e la rimozione di parti in plastica dallo stampo.

Le ventose sono disponibili in versione piana/concava, a soffietto e soffietto lungo in diametro variabile tra 20 e 75mm. Il materiale a lunga durata TPE-U garantisce una grande resistenza all'usura. Tutte le ventose hanno un collo lungo che può essere calzato direttamente su un tubo o può essere montato in opzione su un attacco filettato in ottone. Prezzi scontati sono disponibili per confezioni di grandi quantità di ventose.

Il piccolo e leggero generatore di vuoto può essere istallato direttamente sulla tubazione vicino al punto di aspirazione. Questa caratteristica permette tempi di evacuazione più brevi specialmente su macchine veloci con tempi ciclo molto ridotti. I generatori value line sono anche consigliati per applicazioni in camera bianca e sono ideali per dispositivi che lavorano con un vuoto compreso nel range 20-50% di vuoto.

Tutti i prodotti sono disponibili globalmente in pronta consegna.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative per il vuoto che da un lato aumentano l'efficienza energetica e la produttività e, dall'altro, migliorano l'ambiente di lavoro degli utilizzatori del vuoto in ogni parte del mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci