Feedback

Choose your language

Close

piPREMIUM bomba de vacío

Ampliamento della gamma vacuum conveyor piFLOW®p con pompe più grandi

Data 20/01/2014

Nuove applicazioni possibili grazie a pompe di portata superiore

Piab, azienda leader nella tecnologia del vuoto industriale, amplia la gamma di pompe del vuoto piPREMIUM per i vacuum conveyor della serie piFLOW®p.

L'aggiunta di nuove pompe di taglia maggiore permette maggiori velocità di trasporto per materiali difficili da trasportare come polveri e granuli a lunghe distanze.

La pompa piPREMIUM insieme al vacuum conveyor piFLOW®p è ideale per far fronte domanda di elevate portate da parte dell'industria alimentare e farmaceutica. Con il suo design studiato per essere robusto e la facile da pulire, i conveyor Piab sono considerati in tutto il mondo l'alternativa migliore per il trasporto pneumatico.

Gli utenti beneficiano della più recente tecnologia del vuoto con l'efficienza degli eiettori COAX® che permettono di risparmiare sui costi energetici di aria compressa. Grazie ad un silenziatore integrato viene migliorato l'ambiente di lavoro con un livello di rumorosità più basso. Il tempo di funzionamento è stato incrementato grazie al design che permette una maggiore facilità di manutenzione, con un minor numero di parti interne ed un unico punto di connessione. Il facile smontaggio permette una rapida pulizia e un alto livello di igiene.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing e Comunicazione
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci