If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Compresse danneggiate

Risolvere il nodo del trasporto compresse: facendolo delicatamente!

Data 09/03/2016

Come si fa a gestire i prodotti delicati? Dolcemente, naturalmente! E questo è esattamente ciò che fa la nuova tecnologia chiamata  piGENTLE® integrata nel trasportatore dedicato piFLOW®t.

Le compresse farmaceutiche fragili e delicate sono notoriamente difficili da gestire in impianti di trasformazione. Facilmente incrinabili, le compresse devono essere manipolate con estrema cura per mantenere i rifiuti al minimo.

Finora, nella maggior parte dei casi hanno risolto questo problema gestendo manualmente le compresse, che spesso coinvolgono il sollevamento  da parte del personale di produzione e lo svuotamento di contenitori pesanti, o chiedendo ai fornitori dei trasportatori di modificare le loro attrezzature per una migliore maneggevolezza. Tuttavia, nessuna di queste alternative sono ideali ed entrambi porteranno a compromessi per le compresse e per l'ambiente di lavoro.

Non soddisfatta di effettuare modifiche a conveyor di serie, la Piab ha deciso di sviluppare attrezzature dedicate alla gestione automatica delle compresse. Il risultato è stato l'introduzione del primo trasportatore al mondo dedicato alle compresse ed è ora pronto a gestire compresse fragili in ambienti industriali automatizzati, dove può sostituire sia l'equipaggiamento standard che procedure manuali laboriose.

piGENTLE® fornire una velocità bassa e controllata

La chiave per gestire delicatamente le compresse è la velocità. Al fine di mantenere intatte lecompresse durante l'intero sistema di trasporto è essenziale mantenere una bassa e controllata velocità. L'innovativa tecnologia piGENTLE® è stata progettato per consentire una velocità bassa e costante per il trasferimento compresse, indipendentemente dalla quantità di compresse. È anche indipendente dalla dimensione, forma o peso di compresse o capsule.

In attesa di brevetto, piGENTLE ™ è in grado di regolare la pressione di alimentazione della pompa rilevando il livello di vuoto nel sistema. Una pressione bassa di avvio consente di prelevare a bassas velocità le compresse. Quando le compresse riempiono la tubazione, il livello di vuoto aumenta, che a sua volta attiverà il piGENTLE ™ per aumentare la pressione di alimentazione. La pressione di alimentazione viene regolata tra 2 e 6 bar.

Il flap garantisce un ingresso prodotto sicuro

Le compresse sono delicatamente guidate nel trasportatore attraverso un flap, appositamente progettato, che guida il flusso offrendo un l'ingresso tangenziale massimizzato. Ciò consente un passaggio graduale tra il tubo di trasporto e il modulo di ingresso trasportatore. Costruita  in nitrile o silicone, i flap sono disponibili con diametri interni di 38 millimetri (1 ½ ") o 51 millimetri (2") per i tubi di diametri esterni di 49 millimetri (1.93 ") o 61 millimetri (2.4"), rispettivamente.

Montato sulla tubazione di ingresso, il flap è facile da rimuovere e pulire, ed è indipendente dalla forma, dimensione e peso di compresse o capsule. Il lembo  è realizzato in un materiale  compatibile con 1935/2004 CE, FDA.

I bordi lisci mantengono le compresse intatte

In tutto il sistema di trasporto piFLOW®t non ci sono spigoli vivi contro cui compresse possono essere scheggiate. Questa è una caratteristica di design importante che assicura che le compresse siano gestite il più attentamente possibile. Le compresse farmaceutiche e capsule contengono dosi molto precise di sostanze attive, e spesso sonocostose, è essenziale che siano mantenute intatte. Qualsiasi danno apportato ad una compressa o capsula, essa deve essere scartata. Le aziende farmaceutiche di solito possono accettare pochissimo spreco, quindi i processori devono essere più monitorati per ridurre al minimo il tasso di scarto.

Usalo come unità indipendente o come pre-separatore

Il trasportatore di compresse è completamente configurabile in tutte le sue parti, che gli permette di essere adattata per soddisfare qualsiasi applicazione, i singoli prodotti e produttori. Può essere utilizzato come un trasportatore stand-alone o come pre-separatore.

Un singolo trasportatore di compresse stand-alone incorpora il piGENTLE ™ ed il flap. Tuttavia, quando vi è la necessità di separare la polvere dalle compresse o quando è richiesta una altezza dell'edificio minima a causa dello spazio limitato, il trasportatore può essere usato come un pre-separatore. Questa configurazione offre anche una pulizia molto semplice, in quanto non ha filtro interno.

Igenico e facile da pulire

Un sistema modulare composto da poche parti, il piFLOW®t è molto facile da pulire e da mantenere. Tutti i componenti possono essere smontati senza attrezzi. E 'stato progettato secondo gli standard di igiene in linee guida caseari fissati dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).

Il conveyor per compresse è anche compatibile con 1935/2004 CE FDA. E 'inoltre approvato ATEX.

Minimo spazio richiesto

Il trasportatore per compressa può essere facilmente inserito in aree di spazi ristretti. Configurato come un trasportatore autonomo, ha un ingombro del diametro di 255 millimetri o (10 ") o 380 millimetri (15") e un'altezza di circa 700 millimetri (27,5 "). Il peso ridotto è pari circa 25 kg (£ 55).

Utilizzato come soluzione pre-separatore, richiede ancora meno spazio, il diametro di circa 255 millimetri (10 ") e l'altezza circa 500 mm (20"). Il peso verrà distribuito equamente tra il pre-separatore stesso e il gruppo remoto, ciascuna del peso di circa 15 kg (33lbs).

 

Un passo rivoluzionario

piFLOW®t è un'estensione della gamma dei conveyor Piab per il trasporto di polveri e materiali sfusiprogettati  appositamente per soddisfare le rigorose esigenze in materia di sicurezza operativa e igiene all'interno delle industrie farmaceutiche (piFLOW®p), alimetari (piFLOW®f ) e chimiche (piFLOW®i) .

Con l'innovativa tecnologia piGENTLE ™ , piFLOW®t stabilisce un nuovo standard mondiale per il trasporto di compresse e promette di rivoluzionare la gestione automatizzata delle compresse e capsule farmaceutiche delicate . Il trasportatore trasferirà in modo sicuro compresse e capsule tra le varie unità di processo, come ad esempio comprimitrici, tamburi di rivestimento, e linee di confezionamento blister.

Una soluzione completa, il trasportatore Piab per compresse promette di ridurre al minimo il tasso di scarto ed i tempi di inattività. Inoltre, permetterà di migliorare la produttività in impianti di trasformazione e al tempo stesso migliorerà l'ambiente di lavoro per il personale di produzione.

Il trasportatore per compresse unitamente alla tecnologia di controllo di velocità piGENTLE ™ sono stati rigorosamente testati presso in collaborazione con alcuni clienti. Sono stati ottenuti ottimi risultati  per diversi tipi di compresse farmaceutiche e capsule.

Necessiti di maggiori informazioni?

Accedi qui

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci