Aller au contenu

Marques commerciales

Piab®

Piab® est une société qui bénéficie d'un niveau de compétence élevé. L'organisation, la culture, et la structure de l'entreprise contribuent à créer un climat novateur. Depuis la fondation de la société en 1951, une large gamme de produits a été développée dans les domaines du vide et de la mesure de force. Le premier produit développé fut un compas qui simplifia le travail des dessinateurs industriels, et qui donna plus tard le nom à l'entreprise PI (3,14..) AB.

COAX®

COAX® est la marque commerciale de la dernière technologie Piab permettant de générer du vide avec des performances exceptionnelles à la fois à basses et hautes pressions. Les produits Piab basés sur la technologie COAX® sont parfaitement adaptés aux situations où la pression dans le réseau d'air comprimé est faible ou fluctuante.

DURAFLEX®

DURAFLEX® est la marque commerciale des ventouses Piab fabriquées dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane.

Kenos®

Piab a aquis la société Kenos®, basée en Italie, une entreprise leader sur le marché des préhenseurs par le vide. Kenos® conçoit et fabrique des systèmes de préhension utilisés dans diverses applications, comme l'emballage, le bois, l’agroalimentaire, etc.

piCOBOT®

Une main de préhension (EOAT) par aspiration particulièrement bien équipée et conçue spécifiquement pour le marché des cobots. Fonctionnant sur la technologie du vide qui a fait la renommée de Piab par des gains d’efficacité, de productivité et un environnement de travail de meilleure qualité, le piCOBOT® propose des interfaçages plug-and-play normalisés utilisables avec la dernière génération de robots collaboratifs, également appelés «cobots».

piCOMPACT®

La piCOMPACT® constitue une famille d'éjecteurs à commandes intégrées, aussi appelés éjecteurs compacts ou éjecteurs "tout-en-un". C'est une plateforme d'éjecteurs empilables avec la possibilité de monter plusieurs éléments sur une même embase avec des raccordements pneumatiques et électriques communs.

piFLOW®

piFLOW® est une gamme de transporteurs pneumatiques Piab, faciles à utiliser sans pour autant sacrifier les performances techniques. Ils sont conçus pour maximiser le débit de transfert et accroître la production. Les piFLOW® sont équipés de cartouches COAX® - la façon la plus efficiente en énergie pour produire du vide.

piGENTLE®

La vitesse est la clé d'une manutention en douceur de comprimés. Pour que les comprimés restent intacts tout au long de leur trajet dans le système de transport, il est essentiel de maintenir une vitesse lente. La technologie innovante piGENTLE® a été conçue pour permettre une vitesse de transfert lente et constante des comprimés, quelle que soit la quantité de comprimés ou de gélules dans la canalisation, ou encore leur taille, leur forme ou leur poids.

piGRIP®

piGRIP® est la marque déposée des ventouses configurables piGRIP® qui peuvent se monter sur la plupart des machines et sont optimisées pour manutentionner la plupart des produits. Les huit différentes lèvres de la piGRIP® offrent un choix de souplesse/dureté et d'étanchéité qui leur permettent de s'adapter au mieux aux produits. Associée à des soufflets très fermes, la piGRIP® est suffisamment stable pour supporter des accélérations et des vitesses de levage plus élevées que les ventouses traditionnelles.

piINLINE®

piINLINE® est la marque commerciale de la gamme des générateurs de vide "en ligne" Piab équipés de la technologie COAX®. Les générateurs de vide de petites tailles avec leurs raccordements en air comprimé et au vide "en ligne" peuvent se monter directement sur le tuyau de la ventouse (ou au point d'aspiration).

piLIFT® SMART

Le piLIFT® SMART, plus intelligent, plus économe en énergie et plus silencieux, marque un tournant radical dans le secteur de la préhension puisqu'il est le premier tube de levage du marché prêt pour l'Industrie 4.0.

piSAVE®

La famille des produits piSAVE® perrmettent d'économiser l'énergie dans de nombreuses applications. Les produits piSAVE® améliorent le système d'aspiration existant, aussi bien au niveau de la ventouse qu' à la source même du vide.

piSOFTGRIP®

Le piSOFTGRIP®, outil de préhension souple spécialement développé pour l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire. Ce préhenseur par le vide souple est capable de saisir des objets délicats et légers, aux formes imparfaites et/ou à la surface irrégulière. Le bin-picking (dévracage) de petits objets de forme irrégulière tels que des jouets, est une autre application potentielle.

PVA™

PVA™ est la marque commerciale de la Piab Vacuum Academy. La PVA™ propose des sessions de formation théoriques et pratiques sur la technique du vide dans le monde entier. Des cours sont dispensés à des utilisateurs du vide, des distributeurs ainsi qu'aux collaborateurs Piab.

Value Line®

”Good performance at a value price”.  La Value Line® a été optimisée pour répondre à des applications de base, telles que le formage de caisses en carton, le moulage par injection plastique, le chargement et le déchargement  de plaques métalliques.

VGS™

VGS™ est la marque commerciale des produits Piab où des ventouses de haute qualité DURAFLEX® sont combinées à une cartouche à vide basée sur la dernière technologie d'éjecteurs à vide COAX®.

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?

Envoyez-nous vos commentaires