Piab®
Piab® es una compañía con una gran capacidad y con una organización cuya cultura, estructura y procesos, fomentan un clima de permanente innovación. Desde que se creó la compañía en 1951, una amplia gama de productos se han desarrollado en los campos del vacío y técnicas de medición. El primer producto desarrollado fue un compás de dibujo, que simplificó el trabajo de diseñadores y delineantes, de allí que la compañía se llamó Pi (3.14) AB.
COAX®
COAX® es la marca Piab de la última tecnología para generar vacío, que ofrece un rendimiento excelente en ambas presiones de alimentación, bajas y altas. Los productos Piab, basados en la tecnología COAX ® son ideales para situaciones donde las líneas de aire comprimido suministran aire a presiones bajas o fluctuantes.
DURAFLEX®
DURAFLEX® es la marca registrada de ventosas Piab, fabricadas en un material especialmente desarrollado, que ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano.
Kenos®
Piab ha adquirido Kenos® con sede en Italia, una empresa líder en la zona de mercado de grandes garras de vacío. Kenos® diseña y fabrica sistemas de sujeción utilizados en diversas aplicaciones, por ejemplo, empaquetado, madera, alimentos, etc.
piCOBOT®
Una herramienta de vacío de final de brazo (EOAT) equipada inteligentemente y diseñada específicamente para el mercado de los cobots. Con la tecnología de vacío de Piab, que favorece una mayor eficiencia, productividad y entornos de trabajo, piCOBOT® ofrece extensiones plug-and-play certificadas por la industria para los últimos robots cooperativos, conocidos como cobots.
piCOMPACT®
piCOMPACT® es una familia eyectores con controles integrados, los llamados compactos o unidad de vacío "todo-en-uno". Es una plataforma apilable con la posibilidad de montar varias unidades en el mismo bloque, con una neumática común y conexiones eléctricas.
piFLOW®
piFLOW® es una gama de transportador por vacío propiedad de Piab, que es fácil de usar sin comprometer el rendimiento técnico. Está diseñado para maximizar el rendimiento del material y aumentar la producción. piFLOW ® está equipado con cartuchos COAX ® - la forma más eficiente de producir vacío.
piGENTLE®
The key to handling tablets gently is speed. In order to keep tablets intact throughout the entire conveying system it is vital to maintain a controlled low speed. The innovative piGENTLE® technology was designed to enable a low and constant speed of the tablet transfer, regardless of the amount of tablets in the pipeline. It is also independent of the size, shape, or weight of tablets or capsules.
piGRIP®
piGRIP® es la marca registrada para una ventosa configurable que se adapta a la mayoría de las máquinas y que puede ser optimizada para el manejo de casi todos los materiales. Cinco diferentes tipos de labios piGRIP® aseguran la dureza/suavidad y la capacidad de sellado para su material. Combinado con fuelles firmes, piGRIP® es lo suficientemente estable para manejar aceleraciones más rápidas y elevaciones a velocidad más alta, en comparación con las ventosas tradicionales.
piINLINE®
piINLINE® es la marca para la gama Piab de generadores de vacío "en línea" con tecnología COAX® en su interior. Pequeños generadores de vacío con aire comprimido y las conexiones de vacío "en línea", se pueden montar directamente en la manguera cerca de la ventosa (o punto de aspiración).
piLIFT® SMART
Más inteligente, más eficiente energéticamente, más silencioso, ergonómico por diseño y con el uso de los mismos principios de la física que todos los elevadores por vacío, el piLIFT® SMART de Piab representa un cambio de paradigma como primer elevador por vacío del mercado preparado para la Industria 4.0.
piSAVE®
Our piSAVE® products are a group of products that has as a function to save energy in various applications. The piSAVE® products enhance an existing vacuum system; either at the suction cup or at the vacuum source.
piSOFTGRIP®
piSOFTGRIP®, desarrollada pensando especialmente en la automatización de la industria alimentaria. La garra delicada accionada por vacío agarra objetos delicados y ligeros de geometrías irregulares y/o superficies inusuales. La extracción de cajas de pequeños objetos de formas irregulares, como juguetes, es otra posible aplicación.
PVA™
PVA™ es la marca registrada de la Academia de Vacío de Piab. PVA™ ofrece una formación teórica y práctica en la tecnología del vácío industrial en todo el mundo. Los cursos se imparten a los usuarios de la tecnología de vacío, distribuidores y personal Piab.
Value Line®
”Good performance at a value price”. Value Line® está optimizado para aplicaciones básicas, como formadoras de cajas, moldeo por inyección de plástico, carga y descarga de chapas metálicas.
VGS™
VGS™ es la marca para los productos Piab donde la alta calidad del diseño de las ventosas DURAFLEX® esta integrada con un cartucho de vacío patentado, basado en la última tecnología del eyector COAX®.