Manipulación de alimentos o de otros productos de pequeño tamaño con interacción hombre-máquina rápida y fácil. Eso es exactamente lo que hace el sidebot Wyzo y para lo que está diseñado. Con una carga máxima de un kilogramo, el peso de la garra es fundamental. Así que, qué mejor que la garra peso pluma de Piab, la MCG, que con sus solo 270 gramos, impresiona también por su versatilidad y excepcional eficiencia energética.
La automatización de procesos sigue avanzando en las industrias alimentaria, de envasado y embalaje, cosmética, farmacéutica y electrónica. El personal de estos sectores suele trabajar codo con codo con las máquinas. Esto suele impedir el uso de robots industriales, mientras que el espectro de potencia de los cobots no siempre es suficiente para estas operaciones repetitivas de pick and place a alta velocidad. Para dar respuesta a esta situación, la empresa suiza ha desarrollado el sidebot Wyzo, que reúne las ventajas de un robot delta convencional y las de un cobot. Gracias a los motores sin engranajes y, por tanto, sin aceite, los sidebots son especialmente apropiados en aquellas aplicaciones que requieren un entorno extremadamente limpio, como en los sectores mencionados anteriormente.
El sidebot Wyzo es un robot extremadamente ligero y de pequeño tamaño que soporta una carga de entre medio kilogramo a máxima velocidad y de hasta un kilogramo a menor rendimiento. Para aprovecharlo al máximo, la selección del efector final, o más bien su peso, es determinante. Sin embargo, la MCG de Piab no solo convenció a Christian Vouillamoz, CTO de Wyzo, por su ligereza: “Para nosotros, la flexibilidad era un parámetro también crucial. Como el sidebot puede moverse fácilmente de un lugar de trabajo a otro, buscábamos una garra que no solo pesara poco, sino que pudiera reequiparse para realizar nuevas tareas. Las múltiples opciones de herramientas disponibles para la MCG eran exactamente lo que necesitábamos. Y, gracias a su cambiador rápido de herramienta con un solo click (Quick-Click Toolchanger), el cambio puede efectuarse en muy poco tiempo y sin necesidad de herramientas. También nos impresionó la facilidad de implementación. Solo tardamos una hora en tener el sistema a punto y funcionando”.
Bernd Gries, director de Custom-Line Solutions de Piab, añade: "Con solo 270 gramos, la MCG es probablemente la garra de cobot más ligera del mundo. Como hacen las hormigas, puede soportar varias veces su peso, que para la MCG significa elevar hasta 5 kilogramos. Esto se consigue fabricando los componentes mediante impresión 3D ligera y de alta calidad. Su versatilidad se debe a la posibilidad de equiparla de forma flexible con una amplia variedad de dispositivos de succión. Se consigue la máxima flexibilidad gracias a la combinación de una unidad de bomba con la tecnología de eyección por vacío integrada COAX® y las garras independientes. Gracias a la función de soplado que incorpora, es posible implementar procesos a altas velocidades”.
“Aunque sabíamos que los eyectores Piab eran eficientes desde el punto de vista energético, lo que no esperábamos era que superaran a los modelos anteriores hasta 8 veces, resultados que obtuvimos en comparativas realizadas internamente. En el actual panorama de costes energéticos desorbitados esto es, obviamente, una ventaja significativa. Estamos encantados no solo de lograr que los procesos de nuestros clientes sean más productivos, sino de contribuir también a un consumo de recursos más cuidadoso en un doble sentido, en términos de medio ambiente y en términos del coste de uso del sistema que hacen nuestros clientes”, manifiesta con entusiasmo Christian Vouillamoz, y continúa: “La capacidad de medir la presión y el flujo de vacío directamente en el producto ofrece grandes ventajas y permite tiempos de respuesta extremadamente rápidos. Y esto es importante porque el sidebot Wyzo funciona a 90 ciclos por minuto. También nos convencimos al instante de la calidad de las mediciones”.
La tecnología de vacío integrada COAX® de Piab minimiza el consumo de energía y ofrece una sujeción rápida y segura gracias al elevado flujo de vacío inicial. Los eyectores COAX® son hasta dos veces más rápidos que otros eyectores y proporcionan tres veces más flujo que un eyector de vacío convencional con un consumo de aire idéntico. Los eyectores pueden ofrecer un alto rendimiento incluso cuando la presión de suministro es baja o fluctuante. Esto se demostró en pruebas comparativas independientes en el Instituto Fraunhofer de Máquinas Herramienta y Tecnología de Conformado IWU de Dresde. Estos han demostrado que los eyectores Piab requieren una cantidad significativamente menor de aire comprimido para lograr el mismo rendimiento en comparación con los eyectores de otros fabricantes. Como no contienen piezas móviles, tampoco necesitan prácticamente ningún mantenimiento. En consecuencia, su uso reduce los costes de aprovisionamiento de aire comprimido y los derivados de los tiempos de inactividad por mantenimiento.
El sidebot Wyzo manipula productos a alta velocidad codo con codo con las personas gracias a su seguro sistema de control. Se detiene automáticamente ante cualquier contacto y, gracias a los sensores incorporados, solo alcanza la velocidad máxima cuando se halla a una distancia segura de las personas. El sidebot Wyzo se mueve muy rápidamente de una estación de trabajo a otra. Su intuitiva interfaz hace que el aprendizaje de nuevas tareas sea muy fácil para todos. Es capaz de localizar los productos casi al instante con una cámara inteligente y los recoge incluso desde cintas transportadoras en movimiento. Además de operaciones pick and place, también es adecuado para tareas de control de calidad, clasificación y decoración, las cuales, si fuera necesario, pueden realizarse enteramente en un solo paso, incluido el envasado del producto.
La combinación del sidebot Wyzo y la garra MCG de Piab consigue llevar la robótica a un nivel superior, aproximándose a la automatización total, factible y asequible para cualquier tamaño de empresa.
Más información
Andrea Bodenhagen, directora de Communication Experience de la División de Automatización por Vacío
+49 (0) 6033 7960 0
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Alemania
www.piab.com
Acerca de Piab
Desde 1951, Piab promueve la evolución de la automatización a través de soluciones progresivas de agarre, elevación y movimiento. Creemos en un mundo automatizado donde no se desperdician recursos y se prioriza la salud y la seguridad de las personas. Con unas ventas anuales de unos 1700 millones de coronas suecas, 700 trabajadores y presencia global en más de 100 países, ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus operaciones a diario. Desde 2018, Piab es propiedad de Patricia Industries, parte de Investor AB.
Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.
Acerca de la empresa detrás de Wyzo
Wyzo es una idea original llevada a la práctica por DEMAUREX SA, empresa pionera del robot Delta. El Delta se considera como la referencia de mejores prácticas en términos de tecnología pick and place de alta velocidad, con más de 4000 robots instalados en todo el mundo. Diseñado en Suiza y ensamblado en Europa, Wyzo ofrece nuevas oportunidades a fabricantes consolidados, además de capacitar a la nueva generación de productores para hacer crecer y transformar sus negocios.
Para más información sobre Wyzo, visite www.thewyzo.com.