Con la nueva garra de Piab, los packs de seis con envoltorio de cartón ahora pueden manipularse de forma automática, con suavidad y sin dejar marcas. Esto proporciona al sector de las bebidas una nueva solución para un envasado y paletización de las botellas más eficiente.
Tras varias conversaciones con clientes de ingeniería de plantas y de la industria de las bebidas, los expertos de Piab tuvieron claro que se necesitaba una garra sencilla para la manipulación automática de 6-packs con envoltorio de cartón. Este es el formato de presentación más común de los packs de 6 cervezas y otras bebidas con base de cerveza. En la industria de las bebias, por lo tanto, se tienen que envasar y paletizar de acuerdo con ello. La dificultad de la automatización de este paso del proceso ha sido que las garras mecánicas no pueden sujetar las botellas desde la parte superior de los tapones, porque se podría dañar la banderola de aluminio o papel con la que suelen estar sellados. Además, el cartón es muy fino e inestable y debe manipularse con cuidado, y la garra tampoco debe dejar marcas en la caja de cartón para evitar daños en el embalaje.
Los especialistas en vacío de Piab, dirigidos por el director Bernd Gries, Global S-Accounts, desarrollaron una garra especial con ventosas rectangulares. Las ventosas rectangulares sujetan el pack de seis unidades por solo tres puntos. Para evitar que el cartón deje marcas y sea aspirado por la gran superficie de succión de las ventosas, el equipo de Piab desarrolló un soporte de carga acorde como parte de las ventosas. Así se evita que el cartón sea aspirado y se dañe.
La garra se fabrica mediante un proceso de impresión 3D y, por tanto, se puede adaptar fácilmente a diferentes tamaños de 6-pack. La forma más rápida de hacerlo es a través de las caras intercambiables, que sirven para estabilizar el pack de seis en la garra durante la manipulación.
Además de las ventosas rectangulares de Piab, la garra contiene unos potentes eyectores de vacío COAX®. Para cada ventosa cuadrada se integra un eyector COAX® de forma descentralizada. Esto proporciona seguridad adicional al manipular, ya que cada eyector funciona independientemente de los demás. Así, si uno de los eyectores falla debido a la suciedad, el 6-pack seguirá siendo sostenido de forma fiable por los otros dos.
La garra tiene una función de soplado automático que permite depositar el 6-pack rápidamente. Esto limpia el eyector, los canales y la ventosa al mismo tiempo.
Para los clientes que disponen de interfaces de Industria 4.0, la garra ofrece opciones de consulta de datos del proceso de vacío.