Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Las garras de vacío Kenos® con espuma manipulan madera

La garra Kenos® de Piab ofrece un buen agarre en madera

Fecha 15/03/2017

Las garras de vacío Kenos® con espuma manipulan leña y madera de forma segura.

Taby, Suecia. Las garras de vacío Kenos® de Piab ofrecen características especialmente desarrolladas para el sector de la madera y la leña. Disponibles en dos modelos, las garras de vacío utilizan una espuma técnica que garantiza un buen ajuste y agarre tanto de la madera en bruto como de las delicadas piezas de mobiliario de madera.

Kenos® Heavy Vacuum Gripper (KHVG) son las más resistentes; diseñadas para manipular productos de madera pesados para la industria forestal y los aserraderos. Equipadas con una capa extragruesa de espuma, ofrecen un buen agarre de capas completas de madera aserrada, tablones pesados y otros materiales de construcción, así como troncos enteros sin procesar. La espuma se amolda a los surcos y garantiza un agarre excelente incluso en superficies rugosas y desiguales.

Kenos® Vacuum Gripper (KVG) ofrecen una manipulación más delicada, indicada para manipular, por ejemplo, piezas de mobiliario de laminado o MDF. En esta garra, la espuma no solo sujeta los productos de madera firmemente en su lugar, sino que también actúa como capa protectora. El modelo KVG a menudo se utiliza con los eyectores COAX® altamente eficientes de Piab.

"El modelo KHVG de alto rendimiento, por otro lado, se suele utilizar con sopladores de canal lateral conectados a un generador de vacío externo. De este modo, las garras de vacío pueden operar de forma segura y sin problemas en el más polvorientos de los aserraderos", explica Massimo Brusoni, responsable de desarrollo del negocio del centro Kenos™ de Piab en Padua, Italia.

La superficie de la garra con espuma se puede personalizar en función de las especificaciones del cliente, tanto en términos de dimensiones como de características, lo cual permite disponer de garras que se ajusten perfectamente tanto a piezas de madera muy pesadas y muy largas, como a piezas con formas complicadas, y están indicadas para entornos o aplicaciones específicos.

"Nuestro objetivo es ofrecer siempre a nuestros clientes la mejor solución de agarre para la manipulación automática de productos derivados de la madera en cualquier situación", explica Brusoni.

Póngase en contacto con nosotros si desea una demostración.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos® y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos