PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet

Veröffentlicht 11.11.2026
PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet

Die meisten Diskussionen über PFAS konzentrieren sich auf Verbraucherprodukte wie Antihaftpfannen und Outdoor-Jacken. Doch PFAS stecken auch in industrieller Ausrüstung: Dichtungen, Dichtungsringen, Beschichtungen und Filtermedien. Für alle, die für einen Produktionsstandort verantwortlich sind, lautet die Frage nicht mehr, ob PFAS reguliert werden, sondern wie schnell sich Ihre Anlage und Lieferkette anpassen können.

Wo die EU-Beschränkung steht In 2023 schlugen fünf europäische Länder vor, die gesamte PFAS-Gruppe im Rahmen von REACH zu beschränken. Im März 2026 kam der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der ECHA zu dem Schluss, dass eine EU-weite Beschränkung gerechtfertigt ist. Auch der Ausschuss für sozioökonomische Analyse (SEAC) unterstützt dies, mit zeitlich begrenzten Ausnahmen für Anwendungen, für die es noch keine Alternativen gibt. Die endgültige Stellungnahme des SEAC wird bis Ende 2026 erwartet, danach wird die Europäische Kommission die endgültigen Regeln vorschlagen.

Warum das für Ihr Werk wichtig ist, auch mit Ausnahmen

  • Ausnahmen sind an Bedingungen geknüpft. Der SEAC schlägt vor, verbleibende Anwendungen mit Emissionskontrollen und PFAS-Managementplänen zu verknüpfen. Das bedeutet mehr Dokumentation für Ihre Standorte.
  • Ihre Kunden werden fragen. Lebensmittel-, Pharma- und Konsumgütermarken setzen sich eigene PFAS-freie Ziele und geben Fragen entlang der Lieferkette weiter.
  • Ersatzteile zählen. Eine Linie kann auf dem Papier konform sein, während ihre Verbrauchsmaterialien, wie Filter, Dichtungen und Membranen, immer noch Fluorpolymere enthalten. Jeder Austausch ist eine neue Kaufentscheidung.
  • Späte Änderungen kosten mehr. Der Austausch von Teilen im Rahmen eines geplanten Ersatzes ist günstig. Der Austausch unter Zeitdruck, mit Requalifizierung, ist es nicht.

Drei Fragen an Ihr Team

  1. Wissen wir, welche Ausrüstung und Ersatzteile in unseren Linien PFAS enthalten?
  2. Welche davon ersetzen wir regelmäßig, und könnten wir beim nächsten Austausch wechseln?
  3. Können unsere Lieferanten dokumentieren, dass ihre Teile PFAS-frei sind?

Die erste Frage zu beantworten, ist einfacher, wenn Ihre Teile eine eigene Identität tragen. Erfahren Sie, warum die Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen wichtig ist.

Die Teile, die Sie am häufigsten austauschen, sind der einfachste Ausgangspunkt, da jeder Austausch ein natürlicher Moment für einen Wechsel ist. Wenn Filter auf Ihrer Liste stehen, sehen Sie, wie Piabs PFAS-freier Sinterfilter in bestehende Linien passt.

Ein Beispiel für ein PFAS-freies Ersatzteil, das direkt in bestehende Linien passt.

Bauen Sie den Fall für einen Wechsel auf? Lesen Sie den Business Case für Piabs Sinterfilter.

Abonnieren Sie den Newsletter, um die einseitige PFAS-Bereitschaftscheckliste herunterzuladen

Indem Sie sich registrieren, stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie von Piab zu und dem Erhalt von regelmäßigen Marketing-E-Mails von Piab. Sie können sich jederzeit abmelden.

Bitte geben Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein.

Weitere Neuigkeiten entdecken

Alle Neuigkeiten lesen

Artikel teilen