Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist

Veröffentlicht 11.11.2026
Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist

In vielen Anlagen existiert das Wissen über Ersatzteile nur in den Köpfen der Mitarbeiter, auf abgenutzten Etiketten und in alten Auftragsbestätigungen. Das funktioniert, bis jemand das Unternehmen verlässt, ein Etikett verblasst oder ein Prüfer eine Frage stellt, die niemand beantworten kann. Für eine Führungskraft im Betrieb ist das ein Kontrollproblem, kein Detail der Wartung.

Was Mutmaßung kostet

  • Zeit: Techniker suchen nach Artikelnummern, rufen Lieferanten an oder zerlegen die Ausrüstung, nur um ein Teil zu identifizieren.
  • Falsche Bestellungen: Ein ähnliches Teil kommt an, die Linie steht still, und die Bestellung beginnt von vorn.
  • Unbekannte Historie: Niemand weiß, wie alt ein Filter ist oder welches Produkt er zuletzt gefördert hat. In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist das eine Frage der Kreuzkontamination und von Allergenen.
  • Lücken bei Audits: Die Dokumentation, welches Teil wann und wo verwendet wurde, wird zu manueller Papierarbeit. Und Prüfer sowie Kunden fangen auch an zu fragen, woraus Teile bestehen, zum Beispiel ob sie PFAS enthalten. Lesen Sie, was die EU-PFAS-Beschränkung für Prozessausrüstung bedeutet.

Wie gute Rückverfolgbarkeit aussieht

Stufe Wie Teile identifiziert werden Was Sie kontrollieren
Mutmaßung Gedächtnis, abgenutzte Etiketten, alte Papierunterlagen Sehr wenig; jede Nachbestellung ist eine Suche
Dokumentiert Tabellenkalkulationen und Wartungsprotokolle Historie, sofern jemand das Protokoll aktuell hält
Integriert Das Teil trägt seine eigene Identität und Daten Artikelnummer, Alter und Nutzungshistorie, vor Ort

Der Schritt von dokumentiert zu integriert ist derjenige, der die Abhängigkeit von Menschen und Papierunterlagen beseitigt.

Fragen an Lieferanten

  1. Kann mein Team die genaue Teilevariante vor Ort identifizieren, ohne etwas zu zerlegen?
  2. Können wir das Herstellungsdatum jedes Teils einsehen?
  3. Können wir eigene Informationen auf dem Teil speichern, zum Beispiel das geförderte Produkt oder die letzte Reinigung?
  4. Führt eine Nachbestellung direkt zum richtigen Produkt?

Ein Beispiel: der Sinterfilter mit NFC

Piabs Sinterfilter verfügt über einen integrierten NFC-Chip. Tippen Sie ihn mit einem Smartphone an, und Sie erhalten einen Link zur Produktseite für genau diese Filtervariante. Mit einer NFC-App eines Drittanbieters können Sie auch die Artikelnummer und das Herstellungsdatum auslesen sowie eigene Informationen auf den Chip schreiben, zum Beispiel den zuletzt geförderten Inhaltsstoff. Der Filter wird zu seinem eigenen Datensatz. Rückverfolgbarkeit ist ein Teil des Business Case. Erfahren Sie, wie der Sinterfilter auch PFAS-freie Konformität und stabile Produktion unterstützt.

Beachten Sie, dass das Beschreiben des Chips bereits vorhandene Informationen wie Herstellungsdatum und Artikelnummer überschreibt.

Für Ihre Ingenieure: Vergleichen Sie alle Piab-Filtertypen und Spezifikationen in unserem Filterleitfaden.

Erfahren Sie, wie ein einziger Klick die Suche nach Artikel-Nummern ersetzt:

Laden Sie die Selbsteinschätzung zur Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen herunter

Ein zweiseitiges PDF, das Sie allein oder mit Ihrem Wartungsteam ausfüllen können. Bewerten Sie Ihre aktuelle Einrichtung, sehen Sie Ihre Stufe und erfahren Sie, was als Nächstes zu tun ist.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten erhalten

Artikel teilen