EW in der Abwassertechnik: Was bedeutet Einwohnerwert?

Veröffentlicht 15.09.2026
EW in der Abwassertechnik: Was bedeutet Einwohnerwert?

PE stands for Population Equivalent. It is the standard unit used across European wastewater legislation to describe the load a treatment plant must handle. 
One PE represents the average organic biodegradable load produced by one person per day – defined as 60 grams of biochemical oxygen demand (BOD₅) over five days. 

Why PE, not just population? 

A treatment plant serves more than just households. Industrial discharges, food processing facilities, hospitals, and seasonal tourism all contribute to the load. PE allows all of these to be expressed in the same unit. A small dairy might add the equivalent of 5,000 PE to a plant that serves a town of 20,000 people, giving the plant a total design load of 25,000 PE.

Why the 150,000 PE threshold matters 

Directive (EU) 2024/3019 uses PE to define which plants are subject to which obligations. The fourth treatment stage requirement applies to plants serving more than 150,000 PE. Smaller plants face other requirements but are not (yet) required to install a quaternary stage. 
In Germany alone, roughly 3,000 plants fall within this scope. Across the EU, the number is significantly higher and will grow as member states translate the directive into national law. 

Practical implication 

For plant managers, the first question is whether their plant is above, at, or close to the 150,000 PE threshold. Plants close to the threshold should plan for the upgrade even if not formally required today – industrial growth or municipal expansion can push them over. 

This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant" and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
11.11.2026

Die wirtschaftlichen Vorteile eines Upgrades auf den Sinterfilter von Piab

„Wir haben Hunderte von Tests durchgeführt, aber wir konnten einen Bruch nicht simulieren.“ Das ist die Aussage aus unserem Film, aber Robustheit ist nur ein Teil der Geschichte. Für Betrieb und Beschaffung lauten die eigentlichen Fragen, was ein Filter für Kontrolle, Konformität und stabile Produktion leistet und wie viel Aufwand der Wechsel erfordert. Hier erfahren Sie, wie der Sinterfilter jede dieser Fragen beantwortet.
Die wirtschaftlichen Vorteile eines Upgrades auf den Sinterfilter von Piab: Rückverfolgbarkeit, Konformität und Kontrolle
Insights
11.11.2026

PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet

Die meisten Diskussionen über PFAS konzentrieren sich auf Verbraucherprodukte wie Antihaftpfannen und Outdoor-Jacken. Doch PFAS stecken auch in industrieller Ausrüstung: Dichtungen, Dichtungsringen, Beschichtungen und Filtermedien. Für alle, die für einen Produktionsstandort verantwortlich sind, lautet die Frage nicht mehr, ob PFAS reguliert werden, sondern wie schnell sich Ihre Anlage und Lieferkette anpassen können.
PFAS in Ihrer Produktionsanlage: Was die EU-Beschränkung für Prozessanlagen bedeutet
Insights
11.11.2026

Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst

In den meisten Anlagen erhält die Pulverförderung erst dann Aufmerksamkeit, wenn etwas stillsteht. Der Ejektor, der Filter und der Förderer laufen im Hintergrund, werden einmal spezifiziert und dann sich selbst überlassen. Diese Gewohnheit ändert sich. Erfahren Sie, was diesen Wandel antreibt und was die nächste Generation von Förderausrüstung leisten muss.
Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst
Insights
11.11.2026

Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist

In vielen Anlagen existiert das Wissen über Ersatzteile nur in den Köpfen der Mitarbeiter, auf abgenutzten Etiketten und in alten Auftragsbestätigungen. Das funktioniert, bis jemand das Unternehmen verlässt, ein Etikett verblasst oder ein Prüfer eine Frage stellt, die niemand beantworten kann. Für eine Führungskraft im Betrieb ist das ein Kontrollproblem, kein Detail der Wartung.
Von Mutmaßung zu Kontrolle: Warum Rückverfolgbarkeit von Ersatzteilen bei der Handhabung von Pulver wichtig ist
Insights
15.09.2026

Erstellung des Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe: Langfristig denken bei einer kurzfristigen Entscheidung

Erstellung des Business Case für die Aufrüstung der vierten Reinigungsstufe: Langfristig denken bei einer kurzfristigen Entscheidung
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten erhalten
Förderlösungen

Artikel teilen