Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst

Veröffentlicht 11.11.2026
Pulverförderung: Was sich ändert und wie man sich anpasst

In den meisten Anlagen erhält die Pulverförderung erst dann Aufmerksamkeit, wenn etwas stillsteht. Der Ejektor, der Filter und der Förderer laufen im Hintergrund, werden einmal spezifiziert und dann sich selbst überlassen. Diese Gewohnheit ändert sich. Erfahren Sie, was diesen Wandel antreibt und was die nächste Generation von Förderausrüstung leisten muss.

In Gesprächen mit Herstellern aus der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und anderen Prozessindustrien sehen wir einen klaren Wandel in den Erwartungen an ihre Förderausrüstung: in der Werkshalle, bei der Wartungsplanung und bei Kaufentscheidungen. Das sind die Gründe dafür:

Drei Veränderungen in der Bewertung von Förderausrüstung durch Anlagen

1. Ergonomie wird zum Auswahlkriterium. Jeder Chargenwechsel, jede Filterinspektion und jeder Reinigungszyklus bedeutet, dass jemand von Hand an der Ausrüstung arbeitet. Wenn für den Ausbau eines Ejektors zwei Personen und ein Werkzeugkasten nötig sind, wird die Arbeit verschoben – und verschobene Wartung führt zu ungeplanten Stillständen. Lärm und Staubbelastung verstärken dieses Bild: Sie tauchen in Audits und Fehlzeitenstatistiken auf. Und da qualifizierte Bediener und Wartungstechniker rar sind, lässt sich ein Arbeitsumfeld, das für Menschen angenehmer ist, auch leichter mit Personal besetzen.

2. Effizienz umfasst jetzt den gesamten Lebenszyklus. Ein Gerät, das zur Anwendung passt und das man bis zum passenden Ersatzteil genau identifizieren kann, kostet in der Nutzung weniger als eines, das nur am Tag des Kaufs günstiger aussah. Zeit, die für Fehlersuche und für die Klärung verloren geht, was wo installiert ist, summiert sich über die Jahre.

3. Zustandsüberwachung wird zur Erwartung. Teams möchten sehen, wenn ein Filter verstopft oder ein Ejektor abweicht, bevor die Linie stillsteht. Nicht danach. Die Daten müssen irgendwoher kommen, deshalb muss heute gekaufte Ausrüstung morgen überwachungsbereit sein – ohne Umbau.

Was dies von der Vakuumpumpe der nächsten Generation verlangt

Jede dieser Veränderungen stellt neue Anforderungen an die Ausrüstung. Bei der Vakuumförderung – bei der eine Vakuumpumpe Pulver oder Granulat durch eine geschlossene Leitung zieht – lastet ein Großteil dieses Drucks auf der Pumpe.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat das F&E-Team von Piab piEVO vorgestellt: eine neue Vakuum-Ejektorpumpe, die den ersten Schritt unserer nächsten Generation von Vakuumtechnik markiert.

Hier sind drei Möglichkeiten, wie die piEVO-Pumpe die moderne Produktionslinie unterstützt:

Einfach zu montieren und zu warten

Eine Dreh-Verriegelungs-Bajonettschnittstelle ermöglicht es einer Person, piEVO am Vakuumförderer zu montieren. Acht Montagepositionen erlauben es, den Auslass zu platzieren und den Schlauch dort zu verlegen, wo es für Ihre Linie sinnvoll ist.

Der optionale Schnellanschluss löst die meisten pneumatischen Schläuche als eine Einheit, ohne Werkzeug. Die Pumpe lässt sich für die Filterinspektion und Reinigung mit weniger Zeitaufwand für das Trennen von Schläuchen abnehmen. Die Ejektor- und Schalldämpfermodule lassen sich mit gängigen Werkzeugen herausziehen, und der Premium-Schalldämpfer hält den Lärm unter 78 dBA. Ein optionaler Abluftflansch führt die Abluft aus dem Raum oder zu einer Absaugstelle.

Konfigurierbar und rückverfolgbar

piEVO wird für Ihre Anwendung konfiguriert, statt dass Ihre Anwendung an eine feste Pumpe angepasst wird. Sie wählen Größe, Schlauchanschluss, Druckluftanschluss und Abluftoption im Konfigurator, entweder für die Pumpe allein oder als Teil eines piFLOW®p- oder fc-Förderers.

Jede Pumpe trägt eine Seriennummer und erscheint in MyProducts, sobald Sie sich bei MyPiab anmelden. Sie sehen die genaue Konfiguration, die auf jeder Linie installiert ist, und bestellen die passenden Ersatzteile, was eine schnellere Fehlersuche und Wartungsplanung unterstützt.

Vorbereitet für Zustandsüberwachung

piEVO ist so konstruiert, dass es zu Piabs zukünftigen Zustandsüberwachungsoptionen passt, und funktioniert mit bestehenden Steuereinheiten. Sie können heute mit der Pumpe beginnen und später Überwachung hinzufügen, ohne Hardware auszutauschen.

Um mehr über die Merkmale und Spezifikationen zu erfahren, besuchen Sie bitte die piEVO-Produktseite.

Möchten Sie piEVO in Aktion sehen?

Sehen Sie sich dieses Video an, das zeigt, wie eine einzelne Person die Pumpe montieren, den Schlauch lösen und den Ejektor erreichen kann:

Wie es weitergeht

Betreiben Sie bereits einen Piab-Vakuumförderer? Machen Sie den ersten Schritt zum Upgrade auf die piEVO-Pumpe und erhalten Sie 30% Rabatt.

Fragen zu Ihrer eigenen Linie?

Füllen Sie dieses Kontaktformular aus, um eine kostenlose Beratung von einem unserer Ingenieure anzufordern.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten erhalten

Artikel teilen