Ir para conteúdo

A procura pelo transportador mais antigo em campo

Ao celebrar nosso aniversário de 70 anos, aproveitamos esta oportunidade para olhar com mais atenção para o desenvolvimento do transporte a vácuo, e precisamos da sua ajuda!

A procura

Começando com as unidades de sucção industrial de produção na década de 1970, foi no início dos anos 1990 (quando a Piab desenvolveu seus ejetores e bombas de vácuo) que unimos as duas tecnologias para passar de limpeza e remoção para transporte e recuperação de material a granel nas indústrias química, farmacêutica e de alimentos. Foi assim que o primeiro transportador foi criado.

Sabendo que nossos produtos têm vida longa em campo, queremos encontrar o transportador a vácuo mais antigo da Piab ainda em operação. Verifique seus locais de produção e seja o felizardo a ganhar um novíssimo transportador piFLOW®p SMART se a sua unidade demonstrar as primeiras evidências dos benefícios do transporte a vácuo da Piab.

Piab transportadores a vácuo Piab transportadores a vácuo
piFLOW®p SMART transportador a vácuo piFLOW®p SMART transportador a vácuo

O prêmio

Ganhe nosso Campeão de Setup

O piFLOW®p SMART é a nossa oferta mais inteligente de produto, levando o transporte a vácuo a um novo nível, totalmente automatizado com rendimento otimizado.
Com capacidade de transição seis vezes mais rápida, ele possibilita que os usuários economizem tempo nas trocas de materiais, aumentando a produtividade em suas operações. Com suas configurações de transporte pré-configuradas e capacidade de ajuste automático, ele oferece um processo de gerenciamento tranquilo independente das habilidades do operador.

Saiba mais sobre piFLOW®p SMART

História do transporte a vácuo - como o VC evoluiu

  • Um par de compassos com os quais círculos de diâmetros pequenos e grandes podem ser desenhados por meio de barras intercambiáveis, e que deu o nome à empresa “PI” (proporção do diâmetro em relação à circunferência) e “AB” (incorporado)… PIAB.

  • O desenvolvimento de soluções a vácuo da Piab se expande com a Unidade de Sucção Industrial.

  • Da limpeza ao transporte. Lançamento do primeiro transportador a vácuo da Piab: a série VC.

  • Combinando o melhor de dois mundos! Com a introdução do piFLOW®, a Piab equipa seus transportadores com as renomadas bombas de vácuo COAX® desenvolvidas originalmente para aplicações de automação. As opções de customização possibilitam atender as necessidades específicas do cliente.

  • piFLOW®t – Este é um transportador a vácuo para quando uma tecnologia premium é necessária, especialmente no manuseio de comprimidos ou produtos frágeis na indústria de alimentos, nutracêuticos e farmacêuticos. Ele foi projetado com um corpo em aço inoxidável (ASTM 316L) e atende às exigências de higiene da FDA. Os transportadores da Piab estão em conformidade com o certificado de Poeira ATEX.

  • Uma novidade mundial, o piFLOW®p SMART é um transportador a vácuo auto-otimizado voltado principalmente para indústrias que lidam com muitos materiais diferentes e/ou aqueles em que trocas frequentes precisam ser feitas. Isto torna o transportador idealmente adequado para fabricantes dentro dos setores de alimentação e farmacêutico, em que seu potencial de setup de troca total terá grande impacto, economizando tempo e dinheiro.

COMO PARTICIPAR

Você tem o transportador mais antigo?

O concurso “Procura-se um transportador” começa em 6 de maio de 2021 e termina em 30 de novembro de 2021. Para participar você precisa informar o nome da sua empresa e de uma pessoa para contato, enviar uma foto do transportador em operação e sua etiqueta, bem como um comprovante de compra (cópia da fatura, confirmação do pedido, etc) e nos informar qual material é transportado por ele atualmente.

Envie sua inscrição para hunt@piab.com e siga-nos no LinkedIn para obter atualizações sobre a competição.

Ao participar, você concorda com os Termos e Condições do Concurso “Procura-se um transportador” encontrados no link abaixo.

Termos e Condições

Choose your language

Não é possível comparar

Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos:

Envie-nos seu feedback