Feedback

Choose your language

Close

ventosas DURAFLEX® de fole único

Você precisa de um robô mais rápido e mais preciso?

Data 16/11/2015

As ventosas DURAFLEX® de fole único apresentam melhor estabilidade em altas velocidades.

Taby, Suécia – A Piab introduz uma nova adição à sua gama de ventosas DURAFLEX® de dureza dupla que promete acelerar os robôs e melhorar a produtividade. Projetada com um fole único a nova ventosa DURAFLEX® (10-110 mm) permanece mais estável quando em movimento, oferecendo aos usuários a oportunidade de executar seus robôs ou linhas de produção em velocidades superiores, mantendo um nível muito alto de exatidão e precisão.

As ventosas DURAFLEX® combinam fole firme com lábios macios e flexíveis feitos de um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e resistência ao desgaste do poliuretano, tornando-as particularmente adequadas para superfícies irregulares e porosas. A durabilidade do material e memória elástica aumentam a longevidade das ventosas, portanto, fornecendo um maior retorno sobre o investimento (ROI). O material é livre de marcas (mark-free) e não contém nenhuma Substância Imprópria para Tinta Líquida (PWIS).

A versão de fole único tem uma altura de construção inferior que as ventosas de multi foles, tornando mais fácil se encaixar em áreas de espaço restrito, como braços robóticos escolhendo a partir de moldes. Além disso, o fole único proporciona uma força de levantamento melhor, então cada ventosa é capaz de levantar cargas mais pesadas. Isto significa que menos ventosas podem ser implantadas para uma tarefa específica, reduzindo o investimento inicial.

Sua função estável, ainda flexível permite que as ventosas de fole único atendam às demandas específicas de uma variedade de indústrias, onde elas melhorarão a produtividade e reduzirão o tempo de inatividade. As ventosas não só reduzem o risco de queda de objetos, mas também ajudam a reduzir os custos de energia e investimento, uma vez que suas excelentes propriedades de vedação resultam em menos vazamento, permitindo o uso de bombas de vácuo menores.

Ideal para o descarregamento em alta velocidade das peças com superfícies texturizadas, tais como as peças de plástico moldadas para interiores de automóveis, as ventosas de fole único podem ajudar os fabricantes de plásticos a encurtar o tempo de ciclo para moldagem por injeção. A estabilidade melhorada oferece também uma colocação mais precisa das peças quando as ventosas são usadas em dispositivos elétricos de retenção. Isto melhora a qualidade dos produtos acabados e também resultará em menos peças sendo sucateadas, que por sua vez melhorará a produtividade e reduzirá os custos.

Entre em contato conosco para experimentá-la em sua produção!

Sobre a Piab                                           

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos