Feedback

Choose your language

Close

Ventosas da Piab

Ventosas mais adequadas a peças metálicas pequenas

Data 15/11/2017

A Piab está atendendo as demandas da indústria ao adicionar vários novos modelos à família de ventosas.

Taby, Suécia – A Piab está ampliando a família de ventosas DURAFLEX® em um movimento destinado a ajudar os fabricantes manipularem peças de chapa metálicas cada vez menores. Adicionando vários novos tamanhos de ventosa e conectores diferentes a um já extenso programa de ventosas, a Piab está respondendo às últimas tendências industriais. Tal tendência abrange, por exemplo, os fabricantes de automóveis, automatizando cada vez mais a partir da sua produção, incluindo a fabricação e a montagem de peças cada vez menores.

Atendendo a estes requisitos de mercado emergentes, a nova oferta da Piab inclui várias ventosas ovais e redondas pequenas que fornecem uma excelente aderência em peças pequenas e potencialmente oleosas. As ventosas dedicadas permitem manipulação segura de chapa metálica e máxima aderência a peças com superfície côncava ou convexa.

A aderência superior das ventosas DURAFLEX® permite um número maior de cursos por minuto em estampagem, corte, dobra e máquinas de perfuração, compensando com estamparias mais produtivas e econômicas.

Combinando as propriedades do poliuretano com aquelas da borracha, as ventosas da Piab exibem memória elástica excepcional e resistência a óleo prensado, permitindo-lhes manter sua forma e permanecerem em bom estado de funcionamento. Além disso, as ventosas de poliuretano não degradam tão rapidamente quanto as ventosas concorrentes feitas de materiais de borracha, tais como compostos de Borracha de Nitrilo Butadieno (NBR).

As ventosas também são projetadas para manipular chapas metálicas finas (de espessura de até 0,65 mm) sem amassar. Padrões de fricção melhorados semelhantes aos usados em pneus de inverno incluem uma superfície áspera com bordas afiadas e canais que fixam uma excepcional aderência em superfícies oleosas. Isso resulta em ventosas que têm entre 3 e 4 vezes melhor aderência (força de cisalhamento/fricção) sobre uma superfície oleosa do que ventosas convencionais com nenhum padrão de fricção.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos