Feedback

Choose your language

Close

transportador de comprimidos piFLOW®t

Um novo padrão mundial para o transporte de comprimidos

Data 01/02/2016

O Controle de fluxo revolucionário garante um toque delicado ao transportador a vácuo de comprimidos dedicado da Piab  

Taby, Suécia – Solucionando com êxito os problemas do uso de tecnologia a vácuo para transportar comprimidos delicados, a Piab apresenta o piFLOW®t, o primeiro transportador de comprimido dedicado da indústria. Prometendo revolucionar a manipulação automatizada de comprimidos e outros produtos frágeis e valiosos, o piFLOW®t exibe tecnologia inovadora e pioneira (aguardando patente).

"Uma velocidade baixa controlada, entrada guiada no transportador, e a eliminação de todas as arestas afiadas são os pontos chaves para o nosso sucesso, assegurando que os comprimidos são manipulados com muito cuidado em nossos transportadores. Não haverá mais comprimidos lascados nas fábricas usando o piFLOW®t," declara Jarno Tahvanainen, Vice-Presidente da Divisão de Manipulação de Material da Piab.

Adequado para o transporte de até 4 milhões de comprimidos por hora, o piFLOW®t visa principalmente os comprimidos e cápsulas da indústria farmacêutica. No entanto, o transportador de comprimidos pode ser usado para o transporte de quaisquer mercadorias frágeis dentro de uma fábrica de processamento. Doces revestidos, grãos de café torrados e nozes inteiras são outras aplicações potenciais. 

Eliminando o uso de equipamentos padrão inadequados e procedimentos alternativos, manuais, e que geralmente envolvem um enorme desgaste físico, o piFLOW®t seguramente transferirá comprimidos entre as várias unidades de processamento, como encapsuladoras, tambores de revestimento, e linhas de embalagem tipo blister, evitando todos os riscos de danos aos comprimidos.

No núcleo do piFLOW®t encontra-se a propriedade piGENTLE®, uma tecnologia inovadora (aguardando patente) que mantém um fluxo suave de comprimido, regulando a pressão de alimentação da bomba, garantindo que comprimidos, cápsulas ou outros produtos frágeis sejam manipulados tão delicadamente quanto possível.  O piFLOW®t é uma extensão à faixa de qualidade alta e popular da Piab de transportadores do piFLOW® para materiais em pó e a granel, e é especialmente desenvolvido para atender as demandas rigorosas em relação a questões de segurança e higiene dentro das indústrias farmacêutica (piFLOW®p), alimentícia (piFLOW®f) e química (piFLOW®).

Sobre a Piab                                           

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos