Feedback

Choose your language

Close

Transporte dedicadamente suave de alimentos delicados

Transporte dedicadamente suave de alimentos delicados

Data 22/02/2017

O Controle de fluxo revolucionário garante um toque suave no transportador da Piab para produtos frágeis.

Taby, Suécia – Solucionando com êxito os problemas do uso de tecnologia de vácuo para transportar as iguarias da indústria de alimentos, tais como nozes, sementes, feijão, doces, bem como comprimidos nutracêuticos e cápsulas, o transportador piFLOW®t da Piab dedica-se ao manipulação suave de ingredientes e produtos delicados. Prometendo revolucionar a manipulação automatizada de produtos frágeis, o piFLOW®t possui nova tecnologia inovadora e pioneira (aguardando patente).

"Uma velocidade baixa controlada, entrada guiada no transportador, e a eliminação de todas as arestas afiadas são os pontos chaves para o nosso sucesso, assegurando que os produtos são manipulados com muito cuidado em nossos transportadores. Não haverá mais doces lascados nas fábricas usando o piFLOW®t," declara Jarno Tahvanainen, Vice-Presidente da Divisão de Manipulação de Material da Piab.

Adequado para o transporte de até 4 milhões de itens por hora, o transportador piFLOW®t pode ser usado para o transporte de quaisquer mercadorias frágeis dentro de uma planta de processamento. Para a indústria alimentar, isso permite a manipulação segura de, por exemplo, doces revestidos, doces, grãos de café torrados, nozes inteiras e comprimidos nutracêuticos.

Eliminando o uso de equipamentos padrão inadequados e procedimentos alternativos, manuais, e que geralmente envolvem um enorme desgaste físico, o piFLOW®t seguramente transferirá ingredientes e produtos entre as várias unidades de processamento, como encapsuladoras, tambores de revestimento, e linhas de embalagem, evitando todos os riscos de danos.

No núcleo do piFLOW®t encontra-se a propriedade piGENTLE®, uma tecnologia inovadora (aguardando patente) que mantém um fluxo suave, regulando a pressão de alimentação da bomba, garantindo que ingredientes ou produtos frágeis sejam manipulados tão delicadamente quanto possível.  O piFLOW®t é uma extensão à faixa de alta qualidade alta e popular da Piab de transportadores piFLOW® para materiais em pó e a granel, e é especialmente desenvolvido para atender as demandas rigorosas em relação a questões de segurança e higiene dentro das indústrias farmacêutica (piFLOW®p), alimentícia (piFLOW®f) e química (piFLOW®).

Fale conosco para realizar um teste de laboratório de suas mercadorias frágeis.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia de vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos