Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 SMART

SMART se torna padrão em gerador de vácuo

Data 18/02/2019

A Piab apresenta a próxima geração da piCOMPACT®23 com novos recursos SMART incluídos.

Taby, Suécia – Pronto para Indústria 4.0 quando você estiver! A piCOMPACT®23 SMART é uma plataforma de geração de vácuo pronta para IO-Link disponível na Piab. Oferecendo operação com IO discreto de 24V ou IO-Link, o novo ejetor all-in-one SMART compacto está pronto para atender o futuro. Anteriormente oferecido como um recurso adicional opcional, o IO-Link agora está incluído como uma opção padrão. Uma tecnologia de comunicação genérica de entrada/saída (IO), o IO-Link fornece links ponto-a-ponto entre sensores e atuadores. Ele pode ser usado com qualquer tipo de barramento de campo (fieldbus), permitindo que os usuários conectem facilmente diferentes sistemas dentro de uma fábrica.

Com encalusuramente que atende ao padrão IP65, proporcionando proteção completa contra poeira e boa capacidade de suportar água, a nova versão padrão do popular gerador de vácuo piCOMPACT®23 também é mais robusta do que a geração anterior. Isso permite que ele seja instalado mais próximo do ponto de uso, sem necessidade de medidas extras de proteção, facilitando a instalação.

Pronta para as fábricas inteligentes do futuro, a plataforma de ejetor fácil de usar também está equipada com uma nova função de exibição baseada em giroscópio que simplifica as leituras, reduzindo a quantidade de erros e aumentando a produtividade. O uso de optoacopladores para obter a separação entre as conexõs de válvulas e de sensores no sistema do gerador de vácuo também adiciona outro nível de segurança, limitando ainda mais o risco de danos acidentais ao equipamento ou pessoal.

Os recursos de economia de energia oferecidos como padrão incluem o Controle Automático de Condição (ACM) de propriedade da Piab, que no modo desativado pode ser usado para a detecção de vazamentos, permitindo a resolução de problemas e a manutenção mais rápida.

A nova geração SMART do piCOMPACT®23 está pronta para utilizar e aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos por um futuro da Indústria 4.0 rico em informações e conectado.

 

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com quase 500 funcionários e SEK 1,2 Bi em vendas em 2018, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos