Feedback

Choose your language

Close

PR piSMART Packaging update

piSMART® leva embalagens para indústria 4.0

Data 01/03/2018

Apresentando um novo nível de controle, o equipamento de vácuo piSMART® torna as aplicações de embalagens mais inteligentes.

Taby, Suécia – Elevando as linhas de embalagem a níveis de inteligência prometidos pela Indústria 4.0, a Piab está apresentando as versões de piSMART® de seus produtos de tecnologia a vácuo mais avançados. Focado em produtividade maximizada e eficiência energética, o equipamento de vácuo piSMART® coloca novas ferramentas de análise baseada em nuvem nas mãos dos operadores. 

Com base em recursos inteligentes já disponíveis em alguns equipamentos de vácuo da Piab, o piSMART® oferecerá um novo nível de controle que sustenta os pilares da Indústria 4.0. Para a indústria de embalagens, isso significa que grandes quantidades de dados de saída em relação, por exemplo, as alterações do nível de vácuo, podem ser coletadas e comparadas com dados facilmente acessados a partir da nuvem, apresentando sistemas de Aviso de Vazamentos altamente inteligentes, etc. Da mesma forma, um recurso de contagem de ciclos pode revelar se o número de "operações por minuto" está caindo ao longo do tempo, indicando problemas potenciais de desempenho relacionados a um acúmulo de sujeira ou filtros saturados.

Tais procedimentos de análise de "Big Data" incluirá auto ajuste, manutenção preditiva, monitoramento de condição, simulações e ajustes em tempo real, com base nos recursos existentes da Piab, tais como, Determinação de Nível Automático (ALD), Monitoramento de Condição Automática (ACM), Blow-Off Inteligente (IBO), Controle de Auto-Adesão (SAC) e Economia de Energia (ES).

A adoção da Piab do IO-Link, fieldbus genérico e independente, é uma chave importante para a interoperabilidade necessária em unidades de processamento da indústria 4.0. IO-Link está disponível na piCOMPACT®, a principal linha de geradores de vácuo all-in-one da empresa, que é também a primeira a ser apresentada com o novo recurso piSMART®. Outros equipamentos de vácuo de alta qualidade usados em embalagem e paletização seguirão essa trilha. A Piab também planeja estender a transformação piSMART® para incluir transportadores a vácuo e sistemas de manipulação, elevando também estes a níveis sem precedentes de optimização, eficiência e facilidade de utilização, caracterizando as fábricas da indústria 4.0.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos