Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®p família

piFLOW®p - Levando o transporte de pós e grãos à próxima dimensão

Data 08/10/2012

Com acesso direto às especificações técnicas, desenhos e arquivos CAD.

A Piab, um fornecedor líder em tecnologia de vácuo industrial, lança o piFLOW®p, a linha Premium de transportadores a vácuo da Piab, visando atender às altas exigências das indústrias farmacêuticas e alimentícias. Com seu comprovado projeto em termos de robustez e sanitariedade, os transportadores a vácuo Piab são considerados como a principal alternativa de transporte a vácuo de pós e grãos em todo o mundo. Com o lançamento do piFLOW®p, nós estamos dando mais um passo em termos de flexibilidade, documentação dinâmica e tempo de entrega.

O vácuo gerado pelo piFLOW®p é produzido da forma mais eficiente do ponto de vista energético, ou seja, através da utilização de cartuchos COAX®. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e possibilitam um projeto de um sistema de vácuo flexível, modular e eficiente. Um sistema de vácuo configurado com a tecnologia COAX® pode proporcionar três vezes mais fluxo de vácuo do que os sistemas convencionais, além de reduzirem o consumo de energia. Além disso, a utilização de cartuchos COAX® proporciona flexibilidade para modificar a capacidade da bomba de vácuo num instante.

A família piFLOW®p vem com a bomba de vácuo montada lateralmente, o que torna o transportador a vácuo mais compacto e, por consequência, mais baixo. Além disso, para melhorar ainda mais a linha de transportadores, tanto o silenciador como a exaustão central estão integradas na bomba, criando assim um melhor ambiente de trabalho. Para o usuário, existe também vantagens claras na simplicidade para se desconectar a bomba do transportador para limpeza e manutenção.

"O novo projeto piFLOW®p torna possível configurar seu próprio transportador a vácuo e, ao mesmo tempo, ter acesso instantâneo aos dados técnicos, desenhos e arquivos CAD através do nosso site www.piab.com. Isto torna o trabalho de integração muito mais fácil, visto que você pode alterar os parâmetros de configuração online e verificar se o sistema de transporte atende sua aplicação, ao invés de aguardar semanas por um novo desenho do fornecedor. Nosso objetivo é retuzir o tempo de projeto do nosso cliente sem comprometer a flexibilidade", diz Josef Ramslov, Vice-Presidente da Divisão de Transporte a Vácuo.

A Piab também incorporou na linha piFLOW®p as grandes características da linha C de transportadores a vácuo de pós e grãos, precursora da linha piFLOW®p, isto é, capacidade de transportar uma grande variedade de produtos, tando de escoamento livre como formadores de ponte, flexibilidade para aumentar o volume útil interno sem a necessidade de aquisição de um transportador completo, projeto simples que torna fácil a limpeza do transportador entre batches de produtos diferentes, aumentando assim o tempo de produção.

O piFLOW®p foi projetado para atender às exigências do USDA e de GMP. Todos os materiais que entram em contato com o produto transportado são aceitos pelo FDA e todas as configurações podem ser entregues com o certificado Dust ATEX.

Em breve, a Piab vai possibilitar aos clientes que possuem transportadores a vácuo de pós e grãos que atualizem as bombas de vácuo desses transportadores com a nova bomba de vácuo, tendo assim acesso a vantagens adicionais.

O projeto modular do piFLOW®p permitirá também uma melhoria na disponibilidade dos transportadores, com a redução do tempo de entrega, para aproximadamente três semanas. Tudo a partir de uma nova linha de montagem instalada em Frankfurt, Alemanha.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 2574
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos