Feedback

Choose your language

Close

Os transportadores de fármacos coincidem com os padrões da indústria

Os transportadores de fármacos coincidem com os padrões da indústria

Data 17/08/2016

Os transportadores a vácuo piFLOW®p e piFLOW®t são feitos sob medida para atender às demandas de produtores de fármacos.

Taby, Suécia – Os transportadores de fármacos piFLOW®p e piFLOW®t especializados da Piab oferecem soluções personalizadas para a indústria farmacêutica. O transportador piFLOW®p para materiais em pó e a granel e o transportador de comprimido dedicado piFLOW®t são projetados para combinar perfeitamente as exigências rigorosas quanto a questões de segurança e higiene dentro da indústria farmacêutica.

Se eles são usados para substituir padrões inadequados transportando equipamentos ou procedimentos manuais intensivos de trabalho, os transportadores piFLOW®p e piFLOW®t de última geração garantirão produtividade de fábrica muito melhorada. Feitos de materiais que estão em conformidade com as normas mais recentes da classe de alimento/droga da EU e US, os transportadores da Piab podem ser usados para transportar com segurança grandes volumes de materiais a granel/pó ou comprimidos/cápsulas, e sua tecnologia avançada garantirá transporte livre de segregação.

Capaz de transferir até 4 milhões de comprimidos por hora entre as unidades de processamento, tais como prensas de comprimidos, tambores de revestimento e linhas de embalagem descartável de plástico-bolha, o piFLOW®t não possui arestas, certificando-se de que comprimidos e cápsulas delicados permaneçam intactos. A tecnologia piGENTLE® inovadora e de propriedade da PIAB (pendente de patente) mantém um fluxo delicado de comprimidos ou cápsulas, regulando a pressão de alimentação da bomba, garantindo assim a segurança dos produtos.

Maximizando a segurança do pessoal de processamento, ambos piFLOW®t e piFLOW®p estão disponíveis em designs aprovados de Poeira e Gás da ATEX, nos quais todas as peças de plástico ou de borracha, incluindo filtros e vedações, são feitas de borracha de butadieno antiestático nitrilo (NBR).

Além disso, os recentemente apresentados filtros de ar secundário certificam que nenhum ingrediente medicamente ativos pode escapar para o ar em fábricas, garantindo um ambiente de trabalho seguro. Os filtros Ultra Low Penetration Air (ULPA, classe U15-17) estéreis da PIAB fornecem filtragem maior do que os filtros High Efficiency Particulate Air (HEPA,) e são oferecidos como acessórios padrão para piFLOW®p e piFLOW®t.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo através do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, ventosas e transportadores a vácuo de pós e grãos para uma variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muito de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são os menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A mais recente aquisição da PIAB é um sistema de apreensão por vácuo da Kenos. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos