Feedback

Choose your language

Close

Use manipuladores Vaculex® para ergonomicamente levantar, segurar e manusear portas na produção e depósito

O Vaculex® torna a manipulação de portas uma tarefa fácil

Data 22/08/2018

Use manipuladores Vaculex® para ergonomicamente levantar, segurar e manusear portas na produção e depósito.

Taby, Suécia – A indústria da construção em expansão requer portas, e os manipuladores ergonômicos Vaculex® da Piab apresentam soluções perfeitas para ambientes de produção e depósito. É importante ressaltar que os manipuladores também fornecem condições de trabalho seguras e ergonômicas para a equipe de fabricação ou armazenamento. Os manipuladores Vaculex® oferecem manuseio fácil de todos os tipos de portas em uma variedade de situações de produção ou estoques. Os manipuladores semiautomáticos são projetados para suportar até as mais pesadas portas corta-fogo, geralmente pesando mais de 75 kg.

“Os fabricantes de portas se beneficiaram dos manipuladores ergonômicos Vaculex® da Piab por muitos anos. Desde o carregamento e descarregamento de máquinas CNC até áreas de inspeção, somos capazes de enfrentar os desafios de levantar e virar portas pesadas, garantindo benefícios para as empresas e seus operadores”, diz David Collins, Vice-Presidente da Divisão de Manipulação Ergonômica da Piab.

Os modelos flexíveis Vaculex® TP e VL são manipuladores a vácuo que podem ser adaptados para encaixar perfeitamente em uma ampla gama de diferentes designs de portas e processos de fabricação. A linha Vaculex® de componentes padrão pode ser usada para criar soluções para elevar, inclinar e girar portas, e para posicionamento em unidades pré-fabricadas. Os manipuladores a vácuo podem ser configurados para segurarem a porta com segurança em qualquer ponto ou posição pré-determinada, como lateral, superior ou inferior.

Os manipuladores ergonômicos Vaculex® são projetados para aliviar a força de trabalho, reduzindo os riscos associados à manipulação, como dor e lesões na coluna vertebral, costas ou ombros e lesões por esforços repetitivos. Permitindo que os procedimentos sejam executados em áreas com restrição de espaço, os manipuladores oferecem soluções únicas e flexíveis onde a altura do teto, áreas estreitas e confinadas com espaço de trabalho limitado podem ser um problema. Os manipuladores Vaculex® também permitem melhorias de eficiência, aumentando a produtividade de uma planta, permitindo um bom fluxo nos procedimentos de manipulação e garantindo alta qualidade do produto através de limitação de danos.

Uma gama completa de peças de reposição e acessórios úteis, como um controle remoto prático, uma caixa redutora de ruído e um sistema de economia de energia para desligamento automático da bomba durante inatividade, além de excelente suporte e manutenção pós-venda, permitem que os clientes descansem, assegurados de que eles trabalharão com facilidade antes, durante e depois da compra de uma solução de manipulação ergonômica Vaculex® da Piab.

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e SEK 1 bn em vendas em 2017, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos