Feedback

Choose your language

Close

O piLIFT®SMART da Piab manipula as cargas na Armatec

O piLIFT®SMART da Piab manipula as cargas na Armatec

Data 13/01/2020

Filmar o manipulador a vácuo ergonômico piLIFT®SMART em ação no armazém de um cliente nos faz lembrar dos benefícios que ele apresenta.

Taby, Suécia – As mercadorias são entregues no armazém da Armatec em caixas às vezes tão profundas que os colaboradores costumavam entrar para esvaziá-las. Hoje, eles usam o piLIFT®SMART da Piab para alcançar, levantar e ordenar objetos entregues de diferentes tamanhos, formas e pesos.

Em um filme recém-produzido, a Piab apresenta seu mais recente manipulador ergonômico a vácuo, o piLIFT®SMART, em operação no depósito de um cliente satisfeito, que demonstra claramente os benefícios que apresenta em termos de produtividade e bem-estar da equipe. A Divisão de Manipulação Ergonômica da Piab (anteriormente Vaculex®) é especializada em manipuladores que melhoram o ambiente de trabalho. No depósito da Armatec, os colaboradores não precisam mais se curvar, forçando suas costas.

A Armatec, com sede em Gotemburgo, na Suécia, apresenta soluções técnicas inteligentes para refrigeração, aquecimento de água e processo. Os colaboradores altamente qualificados da empresa constroem sistemas a partir de peças e componentes entregues por vários fornecedores. Com base em uma boa experiência anterior com os manipuladores a vácuo Vaculex®, o gerente de depósito Anders Carlsson entrou em contato com a Piab quando a empresa desejava melhorar seu ambiente de trabalho para o recebimento de mercadorias.

 “O piLIFT®SMART realmente é impressionante! Extremamente fácil de usar, silencioso e inteligente - ele atende a todas as nossas necessidades, eu recomendaria definitivamente o piLIFT®SMART!”, diz Anders Carlsson entusiasmado.

O único manipulador da Indústria 4.0 do mundo, o piLIFT®SMART apresenta recursos inteligentes que trazem informações de desempenho ao vivo para o operador e a operação. A equipe de manutenção se beneficia dos indicadores de serviço garantindo um desempenho operacional máximo. Na plataforma inteligente, o peso dos objetos, o consumo de energia, o número de objetos levantados etc. podem ser monitorados. Os dados de uso podem ser visualizados ao vivo e/ou também compilados em relatórios por meio de uma plataforma baseada na web.

“O filme mostra os benefícios de combinar o melhor da tecnologia de manipulação a vácuo com o menor consumo de energia do mercado, níveis mínimos de ruído e recursos de dados inteligentes. O piLIFT®SMART está ajudando os colaboradores da Armatec a manipular com facilidade e rapidez de 1 a 2 toneladas por dia - sem prejudicar as costas”, diz Pia Hansson, Gerente de Marketing da Divisão de Manipulação Ergonômica da Piab.

Na área de organização da Armatec, o piLIFT®SMART também é usado para mover paletes vazios sem esforço, pesando cerca de 20 kg por peça. Como o manipulador é capaz de lidar com pesos de até 40 kg, o piLIFT®SMART pode até levantar paletes com uma carga presa. Um pórtico montado no teto dimensionado para operação dentro dos 65 metros quadrados do armazém permite que o manipulador alcance todas as estações de trabalho necessárias.

 “Na Armatec, buscamos a sustentabilidade e o bem-estar de nossos colaboradores é fundamental para nós. Desde que investimos no piLIFT®SMART, alcançamos um ritmo de trabalho mais suave e menos produtos danificados. O manipulador da Piab elevou nosso ambiente de trabalho a novos patamares”, diz Jens Helgegren, Gerente de Qualidade, Sustentabilidade e Técnico da Armatec.

"A experiência da Armatec é claramente muito encorajadora. É sempre um prazer conhecer clientes entusiasmados e satisfeitos. E existem outras: uma grande empresa de logística em Hamburgo teve recentemente um piLIFT®SMART instalado”, afirma Markus Olofsson Carlbom, Gerente de Produto do Departamento de Manuseio Ergonômico.

 

 

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com quase 500 colaboradores e 1,2 bilhão de coroas suecas em vendas em 2018, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Kajsa Blixth, Vice-Presidente, Gerente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos