Feedback

Choose your language

Close

piPUMP23 versions

Nova piPUMP oferece vácuo sem frescuras

Data 21/11/2017

A piPUMP 23 é uma versão sem frescuras do ejetor de vácuo premium piCOMPACT®23.

Taby, Suécia – A Piab está apresentando a piPUMP®23, uma poderosa bomba de vácuo destinada a processos industriais automatizados, envolvendo, por exemplo, embalagens, chapas metálicas e produtos de madeira. A nova bomba oferece o mesmo desempenho de ejeção de vácuo premium e eficiência energética como piCOMPACT®23, o gerador de vácuo all-in-one popular da empresa. No entanto, não incluídos estão os controles integrados avançados e recursos adicionais do piCOMPACT®23, resultando em uma bomba de vácuo consideravelmente menos cara para os clientes que não podem exigir essas funções especializadas. 

Totalmente configurável, a piPUMP23 está disponível com um ou dois cartuchos de ejetor de vácuo de multiestágios COAX® SX12/SX42, e pode ser fornecida com ou sem filtros laváveis e substituíveis em dois tamanhos opcionais. A bomba pode ser configurada para até três conexões de vácuo, tornando-a adequada para uma variedade de aplicações e ambientes industriais.

Retirada da plataforma piCOMPACT® é característica de Blow-Off Amplificado (ABO) da Piab, resultando em um blow-off mais eficiente, poderoso e com economia de energia. Fechando o caminho de fluxo dos ejetores durante o blow-off, o recurso de ABO garante que 100% do ar comprimido é canalizado através das ventosas durante o blow-off, fornecendo um lançamento forte e eficiente, que por sua vez, permite ciclos de produção mais rápidos. O recurso também é útil para ventosas flutuantes enquanto posicionando-as em, por exemplo, auxiliares de levantamento ergonômico. Os clientes também podem encontrar esse recurso prático ao limpar as ventosas em ambientes com pó.

De forma simplificada e direta, a piPUMP23 é uma geradora de vácuo poderosa que é fácil de integrar e instalar nos sistemas de manipulação de vácuo usados para, por exemplo, a paletização de caixas e o carregamento, triagem e transporte de chapas metálicas e produtos de madeira.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos