If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Nova gama de ventosa de fricção mantém cada folha em segurança

Nova gama de ventosa de fricção mantém cada folha em segurança

Data 02/05/2016

Seis novas ventosas mantêm um aperto firme em metal laminado e extrafino a taxas de cursos mais elevadas.

Taby, Suécia – Expandindo sua família de ventosas de fricção DURAFLEX®, a Piab está se certificando de que atende as necessidades emergentes do mercado e é capaz de oferecer a melhor e mais segura solução possível para qualquer tipo de manipulação do metal laminado. A manipulação mais segura de folhas muitas vezes oleosas apresenta a oportunidade de aumentar o número de cursos por minuto em estampagem, corte, dobra e máquinas de perfuração, compensando com lojas de prensa mais produtivas e econômicas.

A nova gama compreende três ventosas BFFT (Fricção Fina Plana do Fole), um projeto desenvolvido especificamente para fornecer o aperto final em folhas extremamente finas, sem o risco de amassar a superfície delicada. Folhas de espessuras de até 0.6-0.8 mm podem ser manipuladas com segurança pelas novas ventosas de fricção.

Complementando as ventosas BFFT estão três ventosas DCF (Fricção Côncava Profunda), projetadas para atender aos requisitos da próxima etapa de produção dentro, por exemplo, da indústria automotiva, quando as folhas de metal planas são transformadas em peças curvas da carcaça. As três novas ventosas DCF fornecem fixação máxima em peças com uma superfície côncava ou convexa.

"Estas novas ventosas estão ampliando a gama de desempenho da nossa família de ventosa de fricção, que já oferece muitas vantagens importantes comparadas com outras soluções. Por exemplo, nossas ventosas de fricção são extremamente duráveis e manterão seu excelente desempenho de aderência ao longo de toda sua vida, enquanto que ventosas concorrentes muitas vezes se deterioram rapidamente", diz Josef Karbassi, Vice-Presidente do Departamento de Automação da Piab.

Combinando as propriedades do poliuretano com aquelas da borracha, as ventosas de fricção da Piab exibem memória elástica excepcional e resistência a óleo prensado, permitindo-lhes manter sua forma e permanecerem em bom estado de funcionamento. Ventosas concorrentes são propensas a perder sua memória, ou seja, sua forma com o avanço do tempo e aumento do uso.

Além disso, a Piab oferece uma infinidade de acessórios, incluindo muitas conexões diferentes atendendo padrões diversos, conexões plásticas avançadas de peso reduzido, suportes de montagem e adaptadores em T de liberação rápida.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos