Feedback

Choose your language

Close

piINLINE™ MICRO, MINI and MIDI

Na indústria de embalagem, o piINLINE™ aumenta a produtividade, reduz os custos de consumo de energia e melhora o meio ambiente

Data 01/04/2010

piINLINE™ é a nova linha de ejetores de vácuo inline da Piab concebidos na tecnologia COAX®. Esses ejetores são extremamente adequados para serem utilizados na indústria de embalagem, onde ejetores de vácuo necessitam oferecer bons fluxos de vácuo para captura, levantamento e movimentação de objetos de forma confiáveis.

“A nova linha de ejetores tem um alto fluxo de vácuo e tolera fibras e sujeira. Desta forma operam muito bem em aplicações com caixas de papelão e placas de material sólido que oferecem vazamentos significativos de ar, os quais são normais de serem encontrados na indústria de embalagem”, disse Jan Schieche, Gerente Global da Piab para Bombas de Vácuo e Acessórios.

Outro benefício importante é que o piINLINE™ é uma solução ecologicamente mais correta do que os ejetores simples.

O menor modelo, o Micro, utiliza em média 50% menor energia do que os produtos equivalentes, o que implica numa redução significativa de consumo de energia e menor emissão de carbono. Os níveis de ruído também são menores, contribuindo assim um ambiente de trabalho melhor.

O piINLINE™ vem em três tamanhos: Midi, Mini e Micro. Cada tamanho está disponível com duas ou três opções especiais para otimizar a performance e capacidade para a aplicação específica:

  • Xi – Melhor fluxo de vácuo, com uma eficiência final de vácuo de até 95% a altos níveis de vácuo. Trabalha melhor com superfícies lisas, tais como vidro e plástico, sendo especialmente útil na indústria de plásticos e metais, onde os componentes são difíceis de se capturar. Componentes podem ser capturados com pequenas ventosas movendo-se sobre a superfície, evitando assim mais técnicas dispendiosas de levantamento.
  • Si – Grande fluxo de vácuo a baixo e médios níveis de vácuo. Recomendado para aplicações onde o vazamento é um fator significante, tal como na indústria de embalagem, e onde se requer ejetores com grande fluxo de vácuo para serem utilizados em movimentação, levantamento e pega confiáveis.
  • Pi (ou Bi nos menores modelos) – Baixa pressão de ar comprimido de 0,18 a 0,3MPa e adequados para fábricas e indústrias com pressão de alimentação de ar comprimido relativamente baixa ou flutuante. Podem existir outros componentes na máquina que são sensíveis a alta pressão.

Esta linha de produtos foi projetada para que os usuários finais em plantas de produção possam facilmente substituir os ejetores inline de estágio simples. Os preços devem ser deliberadamente ajustados de forma a oferecer uma alternativa competitiva e atraente.

Sob condições normais, o modelo médio da linha piINLINE™, o Mini, se alto pagará após somente três meses de uso, graças ao seu baixo consumo de energia, enquanto o ‘pay back” dos outros modelos deve ser menor que 6 meses.

“O piINLINE™ pode ser comparado às lâmpadas fluorescentes compactas: um ejetor de vácuo que tem grande poder de geração de vácuo com baixo consumo de energia”, disse Jan Schieche – Gerente Global da Piab para Bombas de Vácuo e Acessórios.

Esta linha de ejetores será lançada em 1º de Abril e estará disponível em todos os centros de distribuição da Piab, na Ásia, Europa e Américas.

Sobre a Piab

Fundada em 1.951, a Piab projeta e desenvolve soluções de vácuo para melhorar a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável para muitas das maiores empresas globais de manufatura, a Piab desenvolve e produz uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais. A Piab utiliza COAX® em seus produtos originais, uma nova dimensão na tecnologia de geração de vácuo. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, podendo ser integrados diretamente na máquina. O que permite a concepção de um projeto de sistema de vácuo modular e flexível. A Piab tem uma organização de amplitude mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países, sendo sua matriz na Suécia.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos