Feedback

Choose your language

Close

Manipule alimentos com segurança com ventosas adequadas

Manipule alimentos com segurança com ventosas adequadas

Data 13/12/2017

Muitas formas e tamanhos para escolher a partir da extensa linha de ventosas aprovadas para alimentos da Piab

Taby, Suécia – A Piab oferece uma extensa gama de ventosas para contato com alimentos aprovadas para manipulação automatizada segura e limpa de tudo, desde chocolates a frangos. Permitindo a manipulação direta de alimentos, as ventosas da Piab são fáceis de limpar e podem ser lavadas no local, sendo a desmontagem desnecessária. As ventosas também são compatíveis com sistemas automatizados usando bicos de limpeza Wet-In-Place (WIP).

Cuidadosamente projetadas sem bolsões em que a poeira ou sujeira pode se acumular, as ventosas para contato com alimentos da Piab atendem as normas de higiene mais rigorosas,  e são feitas de materiais que estão em conformidade com as normas de FDA e EU 1935. Feitas de silicone aprovado para contato com alimentos, as ventosas são fornecidas com acessórios de grau alimentício em aço inoxidável ou plástico, e para a máxima higiene, roscas macho são utilizadas por toda linha, tornando-as fáceis de limpar. A ventosa e seus acessórios também são compatíveis com os detectores de metais disponíveis no mercado.

A maioria das ventosas é da cor azul, tornando-as apropriada para uso com sistemas de inspeção visual, favoritos da indústria de alimentos. Algumas ventosas também estão disponíveis em silicone transparente, para contato com alimentos e não detectáveis.

Dentre as muitas formas e tamanhos diferentes fornecidos estão as ventosas ovais que oferecem uma excelente solução para pequenos produtos longos em flow pack. Fole em formato de funil e lábios muito finos proporcionam aderência superior em superfícies de alimentos irregulares, e corpos estáveis com orifícios de grande fluxo de vácuo garantem estabilidade e uma sujeição firme em produtos, mesmo em alta velocidade e em sistemas de alta aceleração.

Apenas um baixo vácuo é necessário para colapsar os foles nas ventosas, tornando-as adequadas para a manipulação de alimentos muito delicados, tais como produtos de panificação. A linha também inclui ventosas projetadas para pães e produtos de panificação que podem ser montadas com um retentor quando usadas em sistemas depanning.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos