Feedback

Choose your language

Close

piGRIP - ventosa modular

Linhas de embalagem podem ter um aumento em sua produtividade com a primeira ventosa configurável da Piab

Data 13/09/2010

Novo piGRIP® oferece redução de custos e economia  de energia

A Piab, líder em tecnologia de vácuo industrial, lança sua nova ventosa piGRIP®, a primeira ventosa configurável do mercado. O novo piGRIP® permite às empresas escolherem a combinação ideal de lábio e fole. Assim, as linhas de embalagem podem manipular produtos com velocidades não alcançadas anterioremente além de economizar energia.

Disponível com uma variedade de lábios, foles e conexões em tamanhos de 25 a 77mm, a nova ventosa piGRIP® pode ser customizada para milhares de aplicações com total flexibilidade operacional. Enquanto as garras tradicionais podem ser utilizadas somente para determinadas aplicações, o piGRIP® pode ser adaptado para atender a diferentes exigências de captura, levantamento e alturas, para manipular uma grande variedade de produtos, como também para se adequar a um grande número de máquinas de embalagem, incluindo garras de robôs, cartonadeiras rotativas, etiquetadoras e armadoras de caixas. O piGRIP® pode ser utilizado tanto em novas máquinas como em reformas das antigas.

Toda a eficiência da linha é aumentada com maior aderência do piGRIP®, o que possibilita o aumento na velocidade da máquina. Esta poderosa aderência é possível graças à variedade de lábios disponíveis com o piGRIP®, permitindo aos fabricantes escolherem a dureza e a flexibilidade desejadas para uma ótima selagem. Por exemplo, lábios flexíveis proporcionam uma capacidade de selagem extra para a manipulação de mateiriais porosos ou com vazamentos em suas superfícies, tais como, papelão corrugado, enquanto lábios de espuma são ideais para resolver as dificuldades de se manipular produtos, tais como, tampas ou embalagens rígidas de alimentos com superfícies fortemente texturizadas.

Com o piGRIP®, a combinação de lábio e fole ideal pode ser encontrada. Desta forma, os fabricantes não estão mais obrigados a comprometerem a captura ou a velocidade de manipulação de suas máquinas, o que ocorre frequentemente quando setenta utilzar um único modelo de venstosa para toda e qualquer e tipo de aplicação. Todos os modelos de fole do piGRIP® tem um projeto de parede fina, o qual assegura que compressões e retornos mais rápidos podem ser alcançados, permitindo uma força extra de levantamento, quando comparada com as ventosas tradicionais de mesmo tamanho. Com esta capacidade de manipular objetos com acelerações maiores e maiores velocidades de levantamento, as máquinas podem rodar a velocidades maiores, reduzindo o ciclo de produção e aumentando a produtividade de forma geral.

O piGRIP® está também disponível em materiais aprovados pelo FDA. Os Certificados desses materiais estão disponíveis para a indústria alimentícia, tornando exclusivo o uso da ventosa em aplicações onde o contato direto com o alimento é necessário.

A nova ventosa modular também contribui com benefícios de sustentabilidade. O piGRIP® oferece de 20 a 50% mais força de levantamento do que as ventosas de mesmo tamanho, reduzindo o consumo de energia e eliminando custos. O piGRIP® é também 100% reciclável, podendo ser reutilizado para o mesmo propósito ou vários outros. Reduzindo o descarte e  contribuindo para um programa de gerenciamento de descartes mais amigável e mais correto do ponto de vista ambiental.

”Com o crescente aumento da consciência a respeito dos problemas do meio ambiente, os fabricantes de embalagem tem procurado por soluções que ofereçam ótimas performance e eficiência energética", disse Ed McGovern, Vice Presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Piab para a América do Norte. "O novo e revolucionário piGRIP® traz uma mudança de direção na tecnologia de vácuo, por ser a primeira ventosa modular completa de conceito modular do mercado. Este incrível lançamento nos permite auxilar os fabricantes a otimizar suas linhas de embalagem, enquanto contribuem para um mundo sustentável”.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos e ventosas para uma grande variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação industrial. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em vários de seus produtos e soluções. Os cartchos COAX® são menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores tradicionais e podem ser integrados diretamente nas máquinas. Isso possibilita o projeto de um sistema de vácuo modular e mais flexível. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Contato

Para mais informações, contate:
Josef Karbassi - Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 2598
Email.: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos