Feedback

Choose your language

Close

As Garras com vácuo Kenos

Levantamento pesado tornou-se mais leve com a garra de madeira

Data 26/09/2016

As Garras com vácuo Kenos (Kenos Vacuum Gripper) da Piab são projetadas especialmente para levantamento de produtos de madeira pesada.

Taby, Suécia – Prolongando seu programa de empacotamento e paletização de produtos avançados, a Piab está apresentando as Kenos vacuum grippers, orientadas para a indústria madeireira. A Kenos Vacuum Gripper (KVG) utiliza a tecnologia de ejetor de vácuo de múltiplos estágios de eficiência energética e de propriedade da Piab e a espuma técnica de alta qualidade especialmente desenvolvida para elevação de produtos de madeira, como MDF e outras peças de mobiliário.

A Kenos Heavy Vacuum Gripper (KHVG) usa a espuma técnica ou as garras com ventosas e é capaz de lidar com camadas completas de madeira serrada, tábuas pesadas e outros materiais de construção, bem como madeiras inteiras não processadas. Além disso, ela pode ser usada para manipular peças muito pesadas ou muito longas e estranhas.

A série KHVG é projetada para uso com geração de vácuo externo e sopradores de canal lateral recomendados. O uso da tecnologia da válvula de retenção do obturador resulta em um sistema de aderência que é capaz de suportar os elevados níveis de poeira presentes em serrarias.

A espuma técnica ou as garras com ventosas fornecem uma excelente aderência mesmo em superfícies irregulares e ásperas. As dimensões e as características da superfície da garra/espuma podem ser variadas, permitindo uma ampla gama de requisitos de aplicação a serem cumpridas.

"Para levantamento de produtos de madeira pesada e muitas vezes desigual em serrarias você precisa ferramentas de aderência que são muito indulgentes em termos de posicionamento. A tecnologia utilizada nas Kenos Heavy Vacuum Grippers fornece precisamente tal ação indulgente, tornando-as uma excelente escolha para a indústria", afirma Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação da Piab.

Além disso, a combinação de tecnologias usadas nas garras, incluindo a tecnologia de vácuo COAX®, usada na série KVG, e as garras com ventosas ou a espuma técnica garantem soluções eficientemente energéticas para a aderência e manipulação ideais de produtos de madeira em qualquer situação.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo através do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, ventosas e transportadores a vácuo de pós e grãos para uma variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muito de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são os menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A mais recente aquisição da Piab é um sistema de apreensão por vácuo da Kenos. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos