Feedback

Choose your language

Close

Integrar o conceito de transporte de pó de maior relação custo/benefício do mercado

Integrar o conceito de transporte de pó de maior relação custo/benefício do mercado

Data 30/09/2011

O piFLOW®i é fácil de usar e não compromete o desempenho técnico. É projetado com uma abertura total, possibilitando a maximização do rendimento do material e o aumento da produção.

É uma alternativa que agora chega ao mercado com ótima relação custo/beneficio, tanto do ponto de vista da capacidade quanto em comparação com métodos mecânicos de transporte. A abertura total proporciona uma descarga instantânea, ou seja, o aumento do rendimento do material. Seu design o torna bastante apropriado para ser integrado a aplicações industriais em geral.

“O novo desenho do piFLOW®i possibilita a duplicação da capacidade de transporte para vários materiais, em comparação com dispositivos tradicionais de transporte. Isso possibilita que o cliente implemente uma solução com ótima relação custo/beneficio”, diz Josef Ramslöv, Vice-Presidente da Divisão de Manuseio de Material.

Assim como com todos os outros dispositivos de transporte que a Piab oferece ao mercado – o piFLOW® é certificado em conformidade com a ATEX Dust.

O piFLOW® vem equipado com os cartuchos COAX® - a forma mais eficiente em termos de energia para produção de vácuo. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes e mais confiáveis que os dispositivos ejetores convencionais, o que possibilita a criação de um sistema de vácuo modular, flexível e eficiente. Um sistema de vácuo com base na tecnologia COAX® pode proporcionar para o seu cliente três vezes mais fluxo de vácuo que os sistemas convencionais, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia.

Sobre a Piab 

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook,

Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos