Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

Incrível tempo de atividade com o ejetor de controles integrados mais rápido do mundo

Data 25/03/2014

Piab atualiza sua linha piCOMPACT®, o primeiro sistema de ejetor funcional e montado em manifold do mercado baseado na tecnologia COAX®energeticamente eficiente.

Ao trabalhar em baixa pressão de alimentação e maximizar a taxa de utilização do ar comprimido, os ejetores COAX® reduzem o consumo de energia para os fabricantes enquanto aumentam a produtividade e a confiabilidade. Os produtos na linha piCOMPACT® são ideais para operações do tipo "pegar e colocar" em que o manuseio eficiente de peças pequenas e pesadas é crucial, o que é comum em eletrônica, semicondutores, plásticos, metal, embalagens pequenas e integração robótica.

Usando os cartuchos COAX® exclusivos da Piab, o menor ejetor de vácuo multiestágios do mundo, a linha piCOMPACT®, oferece um fluxo de vácuo três vezes maior do que produtos similares. Isso reduz o consumo de energia em 30-50 por cento em comparação com os ejetores tradicionais, resultando em benefícios substanciais para sustentabilidade, além de economia de custo e energia. Ao oferecer um fluxo de vácuo maior, os ejetores piCOMPACT® fortalecem a retenção do produto para aumentar a velocidade de coleta, minimizar o dano ao produto e reduzir o desperdício. O piCOMPACT® também permite uma liberação mais rápida dos produtos das ventosas para a linha de produção a fim de gerar mais eficiência.

A função de economia de energia (Energy Saving, ES) inteligente efetivamente desliga o uso do ar comprimido quando o nível de vácuo definido é alcançado. Um recurso adicional conectado à função ES, o ACM, elimina o problema de "oscilação parasitária", no qual o gerador de vácuo liga e desliga repetidamente em caso de vazamento. O ACM detecta automaticamente se a ES é necessária ou não. Ele também pode ser usado para monitorar quando é o momento certo de trocar ventosas desgastadas. Com as válvulas integradas do tipo bullet de operação direta para ligar/desligar e para escapamento como parte do pacote completo do piCOMPACT®, a confiabilidade, o tempo de ativação e a velocidade de operação podem ser garantidos. A configuração de economia de energia e de sinal fácil de usar do piCOMPACT® significa que não há riscos de erros ao configurar os parâmetros de uma operação de vácuo eficiente. 

Os produtos da linha piCOMPACT® atualizada são menores e mais leves do que os ejetores convencionais, reduzindo o peso total dos sistemas de manuseio de vácuo. Esse design inovador permite que os sistemas de vácuo se movam mais rapidamente para aumentar a capacidade de produção.

 “Os ejetores de vácuo são componentes essenciais hoje para inúmeras aplicações gerais de automação e fabricação em uma grande variedade de setores, com centenas de requisitos de produtos específicos. De forma generalizada, os fabricantes estão buscando melhor desempenho juntamente com custo total de propriedade reduzido, sem deixar de considerar o impacto no meio ambiente", disse Häla El Sheemy Washbrook, Vice-presidente de Marketing e Comunicação da Piab. "O consumo de energia é um fator essencial para os fabricantes ao buscar reduzir custos de um sistema de vácuo completo. Ao trabalhar em baixas pressões com a eficiente tecnologia COAX®, a linha piCOMPACT® aumenta a produtividade de aplicações pequenas de manuseio de produtos, economizando dinheiro e reduzindo a emissão de CO2."

Os ejetores de vácuo piCOMPACT® estão disponíveis em uma grande variedade para se adequarem a uma variedade de sistemas, incluindo os que exigem pressão de alimentação baixíssima ou níveis de vácuo muito elevados. Além disso, os ejetores compactos podem ser integrados facilmente a linhas de produção existentes sem necessidade de modificações e podem ser configurados rapidamente para atender às necessidades de fabricação individuais.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo ao redor do mundo. Como parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de manuseio automatizado de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua sede fica na Suécia.

 

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos