Feedback

Choose your language

Close

Filtros ultrafinos garantem ar limpo livre de enzimas

Filtros ultrafinos garantem ar limpo livre de enzimas

Data 03/06/2016

Nova unidade de filtro de ar secundário oferece proteção extra em fábricas de produção de detergente 

Taby, Suécia – Garantindo um ambiente de trabalho seguro para funcionários que trabalham na indústria de fabricação de detergente, a Piab está apresentando unidades novas de filtro de ar secundário ultrafino para uso com os equipamentos de transporte de vácuo da empresa. Oferecidos como acessórios padrão, os filtros estéreis são da classe de filtragem ultrafina – U15-17, chamados filtros de Ar de Penetração Ultrabaixa (ULPA).

Com uma eficiência de filtração de até 99,9999 por cento, as novas unidades de filtro apresentam um desempenho de filtragem melhorado em comparação com os filtros de Ar Particulado de Alta Eficiência (HEPA), frequentemente usados hoje. Projetados para servir a série piFLOW®p e piFLOW®t dos transportadores de vácuo conduzidos a ar comprimido da Piab, os filtros atendem às demandas dos produtores de equipamentos de fabricação, bem como dos produtos de limpeza e detergentes. A filtragem ultrafina garante que o ar de exaustão esteja completamente limpo, eliminando quaisquer riscos à saúde associados com a inalação de enzimas ou outros ingredientes prejudiciais.

"As unidades de filtro são projetadas para instalação entre a bomba e o corpo do transportador. Elas são fáceis de encaixar e remover para substituição. No entanto, se filtros primários são corretamente montados, dimensionados e mantidos, estes filtros secundários devem durar indefinidamente e nunca precisam ser substituídos", diz Tomas Dahl, OEM de Vendas Estratégicas, Divisão de Manipulação de Materiais da Piab.

O transporte a vácuo é indicado como a melhor prática para o processo de transporte para diversos dos passos da produção na fabricação de detergente pela Associação Internacional para Sabões, Detergentes e Produtos de Manutenção (AISE) e o Instituto Americano de Limpeza (AIC). É a opção preferencial para o transporte de materiais, tais como ingredientes dos detergentes, incluindo enzimas ou pós mistos contendo enzimas. Estes materiais são tipicamente alimentados em misturadores e liquidificadores, prensas de comprimidos e máquinas de embalagem. Os transportadores de vácuo da Piab atendem aos requisitos de produtores sobre o transporte contido sob pressão negativa, transporte em fase densa delicada, e agora podem fornecer a filtragem ULPA opcional para garantir ainda mais a remoção completa de rastros de enzimas e outros materiais nocivos do ar de exaustão.

Sobre a Piab                                           

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos