Feedback

Choose your language

Close

Os manipuladores ergonômicos

Deixe os manipuladores Vaculex® recolherem e encaminharem as encomendas eletrônicas

Data 09/05/2018

Os manipuladores ergonômicos da Piab assumem o esforço de manipular encomendas de comércio eletrônico de qualquer tamanho.

Taby, Suécia – A crescente popularidade das compras pela Internet significa que um número crescente de encomendas de diferentes formas e tamanhos precisa ser manipulado nos centros de atendimento de pedidos de e-commerce, centros de distribuição e terminais de transporte de encomendas. Os manipuladores ergonômicos Vaculex® da Piab oferecem excelentes soluções de manuseio semi-automatizadas que eliminam o esforço dos funcionários dessas unidades ou depósitos. Os manipuladores a vácuo flexíveis e adaptáveis permitem que os funcionários manipulem as encomendas sem esforço, reduzindo os riscos associados à manipulação manual, como dores e lesões na coluna vertebral, costas ou ombros e lesões por esforços repetitivos.

Crescendo a taxas anuais de cerca de 20%, as vendas do comércio eletrônico no varejo devem representar quase 15% do total do gasto mundial em varejo em 2020, uma participação avaliada em cerca de $ 4 trilhões. Tais previsões envolvem muitos milhões de pacotes de clientes eletrônicos de tamanho, forma e peso variáveis. Muitas vezes soltos em caminhões, reboques, contêineres ou compartimentos de carga aérea, as encomendas podem ter que ser recolhidas e separadas em gaiolas ou paletes várias vezes antes de chegarem aos seus destinos finais.

“É com grande satisfação que apoiamos os esforços do setor de logística e distribuição para reduzir os riscos associados à manipulação manual. As soluções flexíveis da Piab resolverão a maioria das aplicações dentro de uma instalação, desde o carregamento e descarregamento até o reabastecimento e devolução”, diz David Collins, Vice-Presidente da Divisão de Manipulação Ergonômica da Piab.

Permitindo melhorias de eficiência, os manipuladores Vaculex® aumentam a produtividade das cadeias logísticas, garantindo um bom fluxo nos procedimentos de manipulação, ao mesmo tempo em que limitam os danos às encomendas que podem impactar na satisfação do cliente de varejo. Os manipuladores ergonômicos podem ser montados em duas extremidades de esteiras telescópicas leves, oferecidas como acessórios opcionais. A Vaculex® também oferece soluções exclusivas e flexíveis onde a altura do teto, áreas estreitas e confinadas com espaço de trabalho limitado podem ser um problema.

Uma gama completa de peças de reposição e acessórios úteis, como um controle remoto prático, uma caixa redutora de ruído e um sistema de economia de energia para desligamento automático da bomba durante inatividade, além de excelente suporte e manutenção pós-venda, permitem que os clientes descansem, assegurados de que eles trabalharão com facilidade antes, durante e depois da compra de uma solução de manipulação ergonômica Vaculex® da Piab.

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e SEK 1 bn em vendas em 2017, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos