Feedback

Choose your language

Close

Com as garras para sacos da Piab, a Sapho aumenta seu ritmo

Com as garras para sacos da Piab, a Sapho aumenta seu ritmo

Data 05/02/2020

O inverno chegará, as ruas precisam permanecer sem gelo. Com a garra para sacos híbrida da Piab, a Sapho conseguiu aumentar significativamente seus tempos de ciclo, a fim de estar perfeitamente preparada para o inverno para o sal na estrada.

Na empresa Sapho GmbH, uma empresa da Bilgram Chemie Group, com sede em Ostrach, na Alemanha, a antiga garra para sacos não fornecia mais o desempenho necessário. Ao visitar outra empresa, eles perceberam uma solução de garra mais interessante. A garra era particularmente convincente porque ninguém precisava monitorá-la diretamente, liberando os funcionários para outras tarefas. Para estarem bem preparados para a próxima temporada de inverno, eles decidiram investir em uma nova garra.

ˮO ímpeto foi que queríamos extrair mais rendimento da máquina e empacotar os paletes de forma mais limpa e mais dimensionalmente estável. A tecnologia, o know-how e o serviço nos convenceram da Piab, depois de analisarmos vários fabricantes. Com a combinação de robôs e garras da Piab, somos rápidos no momento em que contaˮ, explica Uwe Grundstein, Diretor Técnico da Sapho. As regiões do sul da Alemanha, Áustria e partes da França são abastecidas pela Sapho com sal descongelante armazenado em até 50.000 toneladas, que é parcialmente preenchido de maio a outubro pelas minas da região.

No curso da aquisição da SAS Automation, a Piab vem oferecendo garras para sacos híbridas robustas desde novembro de 2017, projetadas precisamente para cargas úteis de até 50 kg. Por conseguinte, são excelentemente construídas para o manuseio de 10 kg, 25 kg e 50 kg de sacos de sal da Sapho.

A garra híbrida acoplada a um braço robótico remove os sacos e sacolas da esteira de roletes em que são colocados após o enchimento. Ela pega os sacos por cima, aciona os garfos dos dois lados entre os roletes da esteira e, assim, pega o saco pela parte de baixo. Como resultado, o saco fica sobre os fortes dedos da garra durante o movimento. Para que a garra híbrida para sacos da Piab se encaixe exatamente no sistema existente e, em particular, na estira de roletes usada pela Sapho, o espaçamento dos garfos foi adaptado ao espaçamento dos roletes.

“Dessa forma, poderíamos implantar um produto padrão e adaptá-lo às necessidades do cliente com apenas algumas alterações. Isso resulta em vantagens para o cliente em termos de tempo de entrega e custos em comparação com uma solução completamente personalizadaˮ, explica Roland Singer, Chefe da Equipe de Automação a Vácuo & Departamento de Garras Robótica da Piab.

Ao depositar os sacos, os dedos da garra abrem primeiro e depois as placas apalpadoras integradas. Como resultado, os sacos são mantidos no formato durante o depósito e empilhados de maneira firme e estável nos paletes.

Grundstein explica: “A partir do nosso armazém de sal a granel, onde armazenamos uma montanha de sal literalmente, envazamos automaticamente sacos grandes, sacos em PE, bolsas e recipientes em mais de dez máquinas. Isso equivale a mais de 800 a 1.000 paletes por dia. Especialmente, a paletização dos sacos teve que ser executada com tempos de ciclo muito mais altos do que antes, para aumentar a produtividade do processo geral. Com a nova garra para sacos híbrida da Piab e uma pequena otimização de processo, agora podemos paletizar 9 sacos por minuto em comparação a 6 sacos com o sistema antigo. Isso corresponde a até 16 paletes a mais por dia e, portanto, mais da metade de uma carga de caminhão. Além disso, o processo agora é executado sem problemas e sem danificar o saco.ˮ

˝Nossos colaboradores também ficam mais aliviados. Graças ao manuseio automático do interlayer integrado à garra, a paletização dos sacos de 10 kg elimina a necessidade de parar e colocar manualmente um revestimento de papelão em cada palete. Isso protege as costas e tem a vantagem para nós de que o colaborador possa se dedicar a outras tarefas. Isso também elimina a necessidade de interferir no processo automatizadoˮ, acrescenta Manuel Bender, Chefe Adjunto de Enchimento de Sólidos.

“Usamos as férias de verão para modernizar a planta, para que ela esteja pronta para os negócios de inverno. A instalação foi muito simples e sem problemas - basicamente como plug and play. Graças ao suporte durante a instalação e conselhos adicionais dos colaboradores da Piab, conseguimos otimizar ainda mais o uso da garra e, assim, tirar o máximo proveito de todas as suas possibilidadesˮ, continua Grundstein.

Nossa gama de garras robustas para sacos é ideal para paletizar plástico, tecido ou sacos de papel contendo grãos, produtos químicos, rações, minerais e muitos outros produtos. Além das garras híbridas ajustáveis, a Piab também oferece garras fixas para sacos. Ambos os tipos são projetados para cargas úteis de 25 e 50 kg. As garras eliminam a necessidade de ferramentas personalizadas caras e geralmente podem ser configuradas em menos de cinco minutos. As garras são feitas com dedos sólidos de aço inoxidável. As placas apalpadoras são usadas para uma colocação precisa e firme dos sacos no palete. Ambos os tipos de garras podem ser opcionalmente equipados com ventosas para manipular interlayers e/ou ganchos para manipular paletes.

 

 

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com quase 500 colaboradores e 1,2 bilhão de coroas suecas em vendas em 2018, a Piab é uma organização global que atende clientes em quase 70 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Sobre a Sapho

Fundada em 1971, a Bilgram Chemie atua hoje no atacado de produtos químicos, detergentes e produtos de limpeza, agentes de purificação, produtos vegetais de biogás, meios de aquecimento e resfriamento, adesivos e serviços como terceirização de embalagem e construção de instalações. A sede da Bilgram Group é Ostrach, Alemanha. Os produtos também são distribuídos por meio de nossa subsidiária em Frankfurt / Main, Alemanha e da holding em Kirchheim unter Teck, Alemanha.  Através de uma ampla e densa rede de parceiros de cooperação na Europa, estamos sempre próximos de nossos clientes e oferecemos uma rede de vendas ideal para nossas diversas áreas de negócios. Com nossas subsidiárias e parceiros de cooperação, estamos representados em quase todos os lugares na Alemanha e em outros países europeus.

Mais informações

Piab:

Kajsa Blixth, Vice-Presidente, Gerente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Sapho:

Uwe Grundstein, Diretor Técnico
Tel: +49 (0) 7585-9312-0
Email: uwe.grundstein@bilgram.de
www.sapho-gmbh.de

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos