Feedback

Choose your language

Close

ejetor de vácuo piCOMPACT®23

As lufadas de ar patenteadas evitam a autoadesão

Data 20/07/2016

O recurso de controle agregado ao ejetor de vácuo piCOMPACT®23 acaba com aquela autoadesão irritante e indesejada.

Taby, Suécia – Ao apresentar um novo recurso de controle como um opcional adicional agregado ao seu carro chefe, a plataforma ejetora de vácuo tudo em um piCOMPACT®23, a Piab oferece a seus clientes uma solução para o problema da autoadesão. O recurso patenteado de Controle de Autoadesão (SAC) é um de uma série de recursos opcionais adicionados recentemente à piCOMPACT®23.

Um problema irritante e comum que afeta tanto os equipamentos de elevação robóticos quanto os manuais, sobretudo durante o posicionamento inicial das ventosas, a autoadesão aumenta o risco de desabamento acidental de objetos como placas de vidro ou chapas metálicas, podendo provocar danos catastróficos a produtos ou lesões físicas à equipe operacional.

“Pode haver acúmulo de vácuo nas ventosas quando elas estiverem comprimidas pelo peso de um dispositivo de elevação, mesmo antes do ejetor ser ligado. Por exemplo, isso pode acontecer quando as ventosas de equipamentos auxiliares ergonômicos de elevação estiverem sendo posicionadas em um objeto”, explica Joseph Karbassi, Vice Presidente da Divisão de Automação da Piab.

O exclusivo recurso de SAC da Piab reconhece e elimina de forma inteligente qualquer vácuo criado nas ventosas quando o piCOMPACT®23 não estiver engatado. Pequenas lufadas de ar são liberadas automaticamente para evitar qualquer vácuo indesejado desse tipo, que, caso fique intacto, possa resultar na autoadesão a objetos.

“A opção de inclusão do controle de autoadesão a sistemas ejetores permite que nossos clientes garantam que eles sempre funcionem de forma segura e tranquila. O recurso SAC é exclusivo da piCOMPACT®23 e faz parte de um conjunto de funções que promete o melhor desempenho possível em qualquer aplicação”, afirma Josef Karbassi.

A piCOMPACT®23 é uma plataforma ejetora e tudo em um capaz de ser empilhada; até quatro unidades podem compartilhar as mesmas conexões pneumáticas e manifolde, bem como uma pressão de alimentação e um escape comuns. Um desenho de unidade bipartido, que separa o ejetor da unidade de controle, oferece uma maior flexibilidade, particularmente quando o espaço for limitado ou para minimizar o peso carregado pelos braços robóticos.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos