Feedback

Choose your language

Close

A comunicação inteligente IO-Link oferece a conexão de plantas inteligentes

A comunicação inteligente IO-Link oferece a conexão de plantas inteligentes

Data 29/06/2016

O ejetor de vácuo piCOMPACT®23 já está disponível com o IO-Link genérico para promover uma comunicação inteligente.

Taby, Suécia – Entrando no campo da comunicação inteligente de sensor e atuador, a Piab tem o orgulho de apresentar a opção de incluir a tecnologia genérica de entrada/saída (IO) na plataforma ejetora de vácuo tudo em um piCOMPACT®23, carro chefe da empresa. Oferecida como um recurso opcional agregado, a IO-Link é uma tecnologia de comunicação genérica capaz de ser utilizada com qualquer tipo de barramento de campo, possibilitando que usuários conectem facilmente sistemas diferentes dentro de uma planta.

O primeiro padrão mundial (IEC 61131-9) de comunicação ponto a ponto entre sensores e atuadores, a IO-Link baseia-se na já estabelecida conexão trifiliar para sensores e atuadores, fazendo da facilitada disposição da fiação uma de suas principais vantagens. Originalmente desenvolvido na Alemanha, vem ganhando popularidade no resto do mundo, principalmente nos EUA.

“A comunicação IO-Link não é exclusiva da Piab, e é justamente essa a questão de se utilizar uma tecnologia de IO padronizada e genérica. É justamente por ser genérica e independente de barramento que pode ser utilizada como uma porta de entrada para outros sistemas de barramento utilizados ​​em diferentes partes do mundo ou dentro de determinados segmentos da indústria”, diz Joseph Karbassi, Vice Presidente da Divisão de Automação da Piab.

No entanto, o que é exclusivo da Piab são as ferramentas de software especialmente desenvolvidas e de particular fácil utilização pelo usuário da empresa para a comunicação IO-Link. Dispositivos que utilizam IO-Link devem ter Descrições de Dispositivos de IO (IODDs) individuais para possibilitar a configuração por parte dos operadores. Para ajudar seus clientes a tirar o máximo proveito do novo recurso de comunicação IO-Link, a Piab se concentrou em fazer uma IODD para o piCOMPACT®23 que seja intuitiva e muito fácil de entender e utilizar.

Oferecida inicialmente para ser inclusa na piCOMPACT®23, a comunicação IO-Link será oferecida como opcional também em outros produtos controlados eletronicamente da Piab. A IODD, juntamente com outras informações de usuário, pode ser baixada na página da empresa na internet.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos