활성탄 대 오존화 – 4단계 계획을 위한 간단한 비교

2026. 9. 15.에 게시됨
활성탄 대 오존화 – 4단계 계획을 위한 간단한 비교

The EU directive does not prescribe a specific technology for the fourth treatment stage. The two dominant options are adsorption on activated carbon (powdered or granular) and oxidation by ozone. Each has trade-offs. 

Activated carbon (PAC or GAC) 

  • How it works: micropollutants adsorb onto the high surface area of the carbon.
  • Strengths: well understood, broad spectrum of micropollutants captured, low energy demand, no harmful by-products. 
  • Weaknesses: ongoing consumable cost; dosing reliability depends on robust powder handling (see the cocoa effect); spent carbon must be disposed of or regenerated.  

Ozonation 

  • How it works: ozone oxidizes micropollutants directly in the water.
  • Strengths: no consumable to dose continuously; compact footprint. 
  • Weaknesses: high electricity demand; can form by-products (such as bromate) requiring a downstream biological filter; more complex process control.  

The hybrid trend 

A growing number of plants combine both: ozonation followed by activated carbon polishing, or activated carbon as the main stage with ozone reserved for specific contaminants. The optimal choice depends on influent profile, energy prices, and operational preferences.

Where IB fits 

IB's strength is in the powder handling side – specifically, robust dosing of activated carbon at full plant scale, drawing on experience from activated carbon dosing in waste incineration plants. The operational reliability of the dosing system is often what separates a fourth-stage plant that performs from one that struggles. 
This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant", "Activated carbon or ozonation? A framework for choosing your fourth-stage technology", and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
2026. 11. 11.

분말 취급: 변경 사항 및 적응 방법

대부분의 플랜트에서 분말 이송은 무언가가 멈출 때만 주목을 받습니다. 펌프, 필터 및 분체이송기는 백그라운드에서 작동하며, 한 번 사양이 정해지면 그대로 방치됩니다. 이러한 관행이 변하고 있습니다. 변화를 주도하는 요인과 차세대 이송 장비가 갖춰야 할 요소를 알아보세요.
분말 취급: 변경 사항 및 적응 방법
Insights
2026. 11. 11.

생산 라인의 PFAS: 공정 장비에 대한 EU 제한의 의미

PFAS에 대한 대부분의 대화는 붙지 않는 프라이팬과 아웃도어 재킷과 같은 소비재에 중점을 둡니다. 그러나 PFAS는 씰, 개스킷, 코팅 및 필터 매체와 같은 산업 장비에도 내장되어 있습니다. 생산 현장을 책임지는 모든 사람에게 있어 문제는 더 이상 PFAS의 규제 여부가 아니라 장비와 공급망이 얼마나 빨리 적응할 수 있느냐 하는 것입니다.
생산 라인의 PFAS: 공정 장비에 대한 EU 제한의 의미
Insights
2026. 11. 11.

추측에서 제어까지: 분말 진공이송에서 예비부품 추적성이 중요한 이유

많은 생산공정에서 예비 부품 지식은 사람들의 머리, 마모된 라벨 및 구순서 확인에 존재합니다. 누군가가 떠나거나, 라벨이 희미해지거나, 감사관이 아무도 대답할 수 없는 질문을 할 때까지 작동합니다. 운영 리더의 경우, 이는 유지 보수 세부 사항이 아닌 제어 문제입니다.
추측에서 제어까지: 분말 진공이송에서 예비부품 추적성이 중요한 이유
Insights
2026. 11. 11.

파이아브 (Piab) 의 소결 필터로 업그레이드하기 위한 비즈니스 사례

ot; 수백 번의 테스트를 실행했지만 파손을 시뮬레이션할 수 없었습니다.
파이아브 (Piab) 의 소결 필터에 대한 비즈니스 사례: 추적성, 규정 준수 및 제어
Insights
2026. 9. 15.

EU 지침 2024/3019: 네 번째 처리 스테이지가 플랜트에 미치는 영향

EU 폐수 지침 2024/3019: 4차 처리 스테이지
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션

기사 공유