분말 취급: 변경 사항 및 적응 방법

대부분의 플랜트에서 분말 이송은 무언가가 멈출 때만 주목을 받습니다. 펌프, 필터 및 분체이송기는 백그라운드에서 작동하며, 한 번 사양이 정해지면 그대로 방치됩니다. 이러한 관행이 변하고 있습니다. 변화를 주도하는 요인과 차세대 이송 장비가 갖춰야 할 요소를 알아보세요.
식품, 제약, 화학 및 기타 공정 산업 전반에 걸친 제조업체와의 대화에서 우리는 작업장, 유지보수 계획 및 구매 결정에서 그들이 운반 장비에서 기대하는 바가 분명한 변화를 볼 수 있습니다. 그 이면에는 다음과 같은 세 가지 변화가 있습니다.
생산공정이 이송 장비를 평가하는 방식의 세 가지 변화
1. 인체공학은 선택 기준이 됩니다. 모든 배치 교체, 필터 검사 및 청소 주기는 누군가가 장비를 직접 손으로 작동해야 함을 의미합니다. 펌프를 제거하는 데 두 사람과 공구 상자가 필요하면 작업이 지연되고, 지연된 유지보수는 계획되지 않은 가동 중단으로 이어집니다. 소음과 분진 노출도 영향을 미치며, 이는 감사 및 결근 통계에 나타납니다. 또한 숙련된 작업자와 유지보수 기술자가 부족하기 때문에, 사람들이 더 쉽게 작업할 수 있는 작업 환경은 인력 채용도 더 용이하게 합니다.
2. 이제 효율성이 전체 수명 주기를 좌우합니다. 응용 분야에 적합하고 올바른 예비 부품까지 정확히 식별할 수 있는 장비는 구입 당일에만 저렴해 보였던 장비보다 소유 비용이 적게 듭니다. 문제 해결과 설치 위치를 찾는 데 낭비되는 시간은 수년에 걸쳐 더해집니다.
3. 상태 모니터링은 기대가 됩니다. 팀은 라인이 멈추기 전에 필터가 막히거나 펌프가 표류하는 것을 보고 싶어합니다. 그 후가 아닙니다. 데이터는 어딘가에서 가져와야 하므로 오늘 구입한 장비는 재구축 없이 내일 모니터링할 준비가 되어 있어야 합니다.
차세대 진공 펌프에 필요한 사항
이러한 각 시프트는 장비에 새로운 요구를 제기합니다. 진공 운반에서 – 진공펌프가 밀폐된 라인을 통해 분말 또는 과립을 당기는 경우 – 그 압력의 대부분은 펌프에 떨어집니다.
이러한 요구를 충족시키기 위해 파이아브 (Piab) 의 R&D 팀은 차세대 진공 기술의 첫 걸음을 내딛는 새로운 진공 이젝터 펌프인 파이에보 (piEVO) 를 출시했습니다.
PiEVO 펌프가 현대적인 생산 라인을 지원하는 세 가지 방법은 다음과 같습니다.
장착 및 유지 관리 용이
트위스트 앤 락 총검 인터페이스를 통해 한 사람이 진공 분체이송기에 piEVO를 장착할 수 있습니다. 8개의 장착 위치를 통해 배기구를 배치하고 생산 라인에서 적합한 위치로 튜브를 연결할 수 있습니다.
옵션인 퀵 커넥터는 공구 없이 대부분의 공압 튜브를 단일 유닛에서 분리합니다. 필터 검사 및 청소를 위해 펌프를 끄고 튜브를 분리하는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 이젝터 및 소음기 모듈은 일반적으로 사용되는 공구로 꺼내며, 프리미엄 소음기는 소음을 78dBA 미만으로 유지합니다. 옵션인 배기 플랜지는 배기 공기를 실내 또는 추출 지점으로 이끕니다.
구성 가능하고 추적 가능한
piEVO는 고정 펌프 대신 응용분야에 맞게 조합구성됩니다. 조합구성기에서 펌프 전용 또는 piFLOW ® p 또는 fc 분체이송기의 일부로 크기, 튜브 연결, 압축공기 연결부 및 배기 옵션을 선택합니다.
각 펌프에는 일련 번호가 있으며 MyPiab에 가입하면 MyProducts에 나타납니다. 각 라인에 설치된 정확한 구성을 확인하고 일치하는 예비 부품을 주문하면 더 빠른 문제 해결 및 유지 보수 계획을 지원할 수 있습니다.
상태 모니터링을 위해 준비된
piEVO는 파이아브 (Piab) 의 향후 상태 모니터링 옵션에 맞게 설계되었으며 기존 제어 장치와 함께 작동합니다. 오늘 펌프부터 시작하여 하드웨어를 교체하지 않고도 라인 아래쪽에 모니터링을 추가할 수 있습니다.
기능 및 사양에 대한 자세한 내용은 piEVO 제품 페이지를 방문하십시오.
파이에보 (piEVO) 가 작동하는 모습을 보고 싶으신가요?
한 사람이 펌프를 피팅하고, 튜브를 분리하고, 이젝터에 도달하는 방법을 보여주는 이 비디오를 시청하세요.
여기서부터 어디로 가야 하나요
Piab 진공 분체이송기를 이미 사용하고 계신가요? piEVO 펌프로 업그레이드하기 위한 첫걸음을 내디디고 30% 할인 혜택을 받으세요.
본인의 라인에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
엔지니어에게 무료 상담을 요청하려면 이 문의 양식을 작성하세요.