폐수 처리장에서 "PE" 는 무엇을 의미합니까?

2026. 9. 15.에 게시됨
폐수 처리장에서 "PE" 는 무엇을 의미합니까?

PE stands for Population Equivalent. It is the standard unit used across European wastewater legislation to describe the load a treatment plant must handle. 
One PE represents the average organic biodegradable load produced by one person per day – defined as 60 grams of biochemical oxygen demand (BOD₅) over five days. 

Why PE, not just population? 

A treatment plant serves more than just households. Industrial discharges, food processing facilities, hospitals, and seasonal tourism all contribute to the load. PE allows all of these to be expressed in the same unit. A small dairy might add the equivalent of 5,000 PE to a plant that serves a town of 20,000 people, giving the plant a total design load of 25,000 PE.

Why the 150,000 PE threshold matters 

Directive (EU) 2024/3019 uses PE to define which plants are subject to which obligations. The fourth treatment stage requirement applies to plants serving more than 150,000 PE. Smaller plants face other requirements but are not (yet) required to install a quaternary stage. 
In Germany alone, roughly 3,000 plants fall within this scope. Across the EU, the number is significantly higher and will grow as member states translate the directive into national law. 

Practical implication 

For plant managers, the first question is whether their plant is above, at, or close to the 150,000 PE threshold. Plants close to the threshold should plan for the upgrade even if not formally required today – industrial growth or municipal expansion can push them over. 

This explainer is referenced from the articles "EU Directive 2024/3019: what the fourth treatment stage means for your plant" and "Building the business case for a fourth-stage upgrade: 20-year thinking in a 20-month decision". 

Discover more insights

Insights
2026. 11. 11.

분말 취급: 변경 사항 및 적응 방법

대부분의 플랜트에서 분말 이송은 무언가가 멈출 때만 주목을 받습니다. 펌프, 필터 및 분체이송기는 백그라운드에서 작동하며, 한 번 사양이 정해지면 그대로 방치됩니다. 이러한 관행이 변하고 있습니다. 변화를 주도하는 요인과 차세대 이송 장비가 갖춰야 할 요소를 알아보세요.
분말 취급: 변경 사항 및 적응 방법
Insights
2026. 11. 11.

생산 라인의 PFAS: 공정 장비에 대한 EU 제한의 의미

PFAS에 대한 대부분의 대화는 붙지 않는 프라이팬과 아웃도어 재킷과 같은 소비재에 중점을 둡니다. 그러나 PFAS는 씰, 개스킷, 코팅 및 필터 매체와 같은 산업 장비에도 내장되어 있습니다. 생산 현장을 책임지는 모든 사람에게 있어 문제는 더 이상 PFAS의 규제 여부가 아니라 장비와 공급망이 얼마나 빨리 적응할 수 있느냐 하는 것입니다.
생산 라인의 PFAS: 공정 장비에 대한 EU 제한의 의미
Insights
2026. 11. 11.

추측에서 제어까지: 분말 진공이송에서 예비부품 추적성이 중요한 이유

많은 생산공정에서 예비 부품 지식은 사람들의 머리, 마모된 라벨 및 구순서 확인에 존재합니다. 누군가가 떠나거나, 라벨이 희미해지거나, 감사관이 아무도 대답할 수 없는 질문을 할 때까지 작동합니다. 운영 리더의 경우, 이는 유지 보수 세부 사항이 아닌 제어 문제입니다.
추측에서 제어까지: 분말 진공이송에서 예비부품 추적성이 중요한 이유
Insights
2026. 11. 11.

파이아브 (Piab) 의 소결 필터로 업그레이드하기 위한 비즈니스 사례

ot; 수백 번의 테스트를 실행했지만 파손을 시뮬레이션할 수 없었습니다.
파이아브 (Piab) 의 소결 필터에 대한 비즈니스 사례: 추적성, 규정 준수 및 제어
Insights
2026. 9. 15.

EU 지침 2024/3019: 네 번째 처리 스테이지가 플랜트에 미치는 영향

EU 폐수 지침 2024/3019: 4차 처리 스테이지
View all

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

국가
최신 뉴스를 받고 싶습니다
이송 솔루션

기사 공유