Feedback

언어 선택

닫기

파이아브(Piab)의 포대/자루 그리퍼

파이아브(Piab)의 포대/자루 그리퍼를 사용하여 사포(Sapho)의 속도를 향상시킵니다

날짜 2020-02-05

겨울은 와도 거리가 얼어서는 안 됩니다. 파이아브(Piab)의 하이브리드 포대/자루 그리퍼와 함께 사포(Sapho)는 동절기 도로용 염화칼슘 생산에 최적의 상태로 대비할 수 있게 하는 사이클 시간을 대폭 늘릴 수 있었습니다.

독일 오슈트라흐(Ostrach)에 본사를 둔 Bilgram Chemie Group의 자회사인 Sapho GmbH에서 이 구식 포대/자루 그리퍼는 더 이상 필요한 성능을 발휘하지 못했습니다. 다른 회사를 방문하자 이들은 더 나은 그리핑 솔루션을 찾았습니다. 그리퍼는 직접 모니터링할 필요가 없어 직원이 다른 작업에 대해 신경쓰지 않아도 되었기 때문에 특히 설득력이 있었습니다. 다가 올 동절기에 대비하기 위해 그들은 새 그리퍼에 투자하기로 결정을 내렸습니다.

“우리가 기계로부터 더 많은 힘을 끌어내어 이용하고 팔레트를 더 깨끗하고 치수면에서 안정적인 방식으로 포장하기를 원했던 것이 자극제가 되었습니다. 우리가 여러 제조업체를 살펴본 후에야 파이아브(Piab)가 기술과 노하우, 그리고 서비스 면에서 바로 그 해결책이라는 것을 깨달았습니다. 파이아브(Piab)의 로봇과 그리퍼를 함께 사용함으로써 중대한 업무를 처리할 때 능숙하고 빠르게 처리할 수 있습니다”라고 우베 그룬드스타인(Uwe Grundstein) 사포(Sapho) 기술 이사는 설명합니다. 남부 독일, 오스트리아 및 프랑스 일부 지역에서는 5월부터 10월까지 이 지역의 광산에서 일부 채워지는 최대 5만 톤에 달하는 소금 창고에서 사포(Sapho)로부터 디아이싱 소금을 공급 받고 있습니다.

SAS Automation 인수 과정에서 파이아브(Piab)는 2017년 11월부터 최대 50킬로그램의 적재량에 맞게 설계된 견고한 하이브리드 백 그리퍼를 제공하고 있습니다. 이에 따라, 사포(Sapho)로부터 10킬로그램, 25킬로그램 및 50킬로그램의 소금 자루를 처리할 수 있도록 훌륭하게 구성되었습니다.

로봇 암에 부착된 하이브리드 그리퍼는 채워진 소금이 올라온 롤러 벨트에서 자루와 백을 제거합니다. 그 다음은 자루를 위에서부터 잡고 벨트 롤러 사이의 양쪽에서 포크를 구동하여 아래쪽에서 자루를 들어 올립니다. 따라서, 이 자루는 이동하는 동안 거대한 그리퍼 핑거 위에 놓여 있습니다. 파이아브(Piab) 하이브리드 포대/자루 그리퍼가 기존 시스템, 특히 사포(Sapho)에서 사용하는 롤러 벨트에 정확하게 맞도록 하기 위해, 포크 간격은 롤러 간격에 맞게 조정되었습니다.

“이런 식으로 표준 제품을 배포하고 몇 가지 변경만으로 고객 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 이는 완전 맞춤형 솔루션에 비해 배송 시간과 비용 측면에서 고객에게 유리합니다”라고 롤랜드 싱어(Roland Singer) 파이아브(Piab) 진공 자동화 및 로봇 그리핑 팀 팀장은 설명합니다.

포대/자루를 내려 놓으면 그리퍼 핑거가 먼저 열린 후 통합 커버 플레이트가 열립니다. 따라서, 자루를 떨어뜨려도 그 모양이 그대로 유지되고 팔레트 위에서 움직이지 않고 크기면에서도 안정되는 것입니다.

그룬드스타인(Grundstein)은 “소금을 산처럼 쌓아 보관하는 소금 창고에서는 10대 이상의 기계를 통해 소금이 큰 자루, PE 자루, 일반 자루 및 버킷에 자동으로 채워집니다. 이것은 하루에 800개에서 1,000여 개 이상의 팔레트에 해당합니다. 특히 자루의 팔레타이징은 전체 공정의 생산성을 높이기 위해 이전보다 훨씬 더 높은 사이클 시간으로 구동해야 했습니다. 이 신형 파이아브(Piab) 하이브리드 포대/자루 그리퍼와 사소한 공정의 최적화와 함께, 이제 구형 시스템을 사용하는 6개의 자루와 비교했을 때 분당 9개의 포대/자루를 팔레타이징할 수 있습니다. 이는 일일 최대 16개의 팔레트에 달하는데 환산하면 트럭 적재량의 절반 이상에 해당하는 양입니다. 또한, 포대/자루를 손상시키지 않고 공정이 순조롭게 진행됩니다.ˮ

“우리 직원들도 더 안심해 합니다. 그리퍼에 통합된 자동 중간 레이어 흡착이송을 통해, 10킬로그램짜리 자루를 팔레타이징하면 깔판을 깔거나 수작업으로 골판지 라이너를 각 팔레트 위에 올려 둘 필요가 없습니다. 이것으로 허리와 등을 보호하고 직원이 다른 중요한 작업에 집중할 수 있다는 이점이 있습니다. 자동화된 공정에 개입하지 않아도 됩니다ˮ라고 마뉴엘 밴더(Manuel Bender) 충전 고형물 담당 부서장은 덧붙입니다.

“여름 휴가 기간동안 이제 동절기 사업을 준비하려고 공장을 개조했습니다. 이 설비는 기본적으로 플러그 앤 플레이처럼 매우 간단하고 매끄럽습니다. 설치 과정에서의 지원과 파이아브(Piab) 직원의 아낌 없는 조언 덕택에 우리는 그리퍼 사용을 더욱 최적화하여 모든 가능성을 최대한 이용할 수 있었습니다.”라고 그룬드스타인(Grundstein)은 말합니다.

파이아브(Piab)의 견고한 백 그립퍼는 곡물, 화학물, 개 사료, 미네랄 및 기타 여러 제품들이 포함된 플라스틱, 직물 또는 종이 포대를 팔레타이징하는 데 가장 적합합니다. 파이아브(Piab)는 조절식 하이브리드 백 그리퍼 외에도 고정식 백 그리퍼도 제공합니다. 양쪽 타입 모두 25kg 및 50kg의 하중을 고려해 설계되었습니다. 이것으로 고가의 맞춤형 도구의 필요가 없어지고 일반적으로 설정을 5분 이내에 끝낼 수 있습니다. 이것은 안전하고 견고한 스테인리스 강 그리퍼 핑거로 만들어졌습니다. 커버 플레이트는 팔레트에 자루를 정확하고 안정되게 놓는 데 사용됩니다. 양쪽 그리퍼 타입 모두 중간 레이어 또는 팔레트 후크를 놓는 진공패드를 옵션으로 장착할 수 있습니다.

 

 

파이아브(Piab)에 관하여

파이아브(Piab)는 자동화된 세계를 위한 스마트 솔루션을 제공하여 전자상거래 물류, 식품, 제약, 자동차 및 기타 제조산업 분야의 수 천의 최종사용자 및 기계 생산자가 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선할 수 있도록 지원합니다. 2018년 약 500명의 직원과 12억 SEK의 매출을 올린 파이아브(Piab)는 지사 및 유통업체 네트워크를 통해 거의 70개국의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 조직입니다. 파이아브(Piab)의 목표는 자동화 및 로봇 분야의 지속적인 기술 개발과 고성장 부문 및 지역을 목표로 하여 그리핑 및 이송 솔루션에서 글로벌 리더가 되는 것입니다.

사포(Sapho)에 대하여

1971년 설립된 Bilgram Chemie는 오늘날 화학물, 세제 및 세정제, 정화제, 바이오 가스 플랜트 제품, 가열 및 냉각 매체, 접착제 및 하청 충전 및 플랜트 건설과 같은 서비스의 도매업계에서 활동하고 있습니다. Bilgram Group의 본사는 독일 오스트라치(Ostrach)입니다. 이 제품들은 독일 프랑크푸르트(Frankfurt)/메인(Main)의 자회사와 독일 키르히하임 운테르테크(Kirchheim unter Teck) 지역의 지주사를 통해 유통되고 있습니다. 유럽에서 광범위하고 밀집된 협력 파트너 네트워크를 통해, 당사는 항상 고객과 친근하게 다가가고 다양한 비즈니스 영역에 대한 최적의 판매 네트워크를 제공합니다. 당사의 자회사 및 협력 파트너와 함께 당사는 독일 및 기타 유럽 국가의 거의 모든 곳을 대표합니다.

추가 정보

파이아브(Piab):

Kajsa Blixth, 마케팅 및 커뮤니케이션 부사장
전화: +46 (0) 8 630 25 85
이메일: kajsa.blixth@piab.com

사포(Sapho):

Uwe Grundstein, 기술이사
전화: +49 (0) 7585-9312-0
이메일: uwe.grundstein@bilgram.de
www.sapho-gmbh.de

 

Piab AB © 2020 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의